This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换ST TSX711A,但电源电压范围更广

Guru**** 2756515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622978/to-replace-st-tsx711a-but-with-wider-supply-voltage-range

主题中讨论的其他部件:OPA227OPA192

大家好,

我想找到一个运算放大器来取代ST TSX711A,但使用更宽的电源电压范围。 我只是在网站上找到了OPA189DBV。但是,它只是预览。

您是否可以建议更换一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bell:

    根据您可能最感兴趣的设备规格,我为您提供了几种不同的建议。  

    OPA192 - 36V电源, 更宽的10MHz带宽,低输入偏移电压(最大25 µV)和漂移(0.15 µV /°C),1 mA静态电流消耗

    OPA227 - 36V电源,更宽的8 MHz带宽, 低输入偏移电压(最大75 µV)和漂移(0.1 µV /°C),低3 NV/√Hz宽带电压噪声

    OPA192是两者中功耗较低的替代产品,OPA227提供了更好的噪声性能-与具有更宽36V电源额定值的TSX711相比,两者都显著提高了直流和交流性能。  

    如果您对上述设备有任何疑问,或者有任何其他设计限制,请告诉我,我们应该考虑这些限制。  

    ---

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    非常感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bell:  

    我还想推荐您运行的一个建议- OPA196。 与OPA192和OPA227相比,它会减少一些带宽,但与TSX711相比,功耗显著降低,同时提高了直流性能,而且在价格方面更具可比性。  

    如果我们可以回答任何其他问题,请告知我们。  

    --

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器