Other Parts Discussed in Thread: OPA4277
大家好,
客户正在使用OPA4277。 他的产品 是批量生产的。 现在有四个主板问题。 其他都可以。
因此,客户认为他的原理图是正确的。
问题如下:
IN+_x引脚之一对GND短路。 电源为+/-12V。 问题是他测试了7欧姆阻抗
IN+_x引脚和+12V之间。 即IN+_x引脚与V+引脚短路。
更换新的LDO设备后 ,这种现象就会消失。 这是LDO设备造成的。
出现这 种现象后,他测试输出针脚的电压是否为0.7V。
现在他需要知道OPA4277的内部电路。
这适用于OPA4277的内部电路,如果晶体管或电阻损坏,将导致 OPA4277输出0.7V电压。
您会提供一些建议吗? 我认为这是不 能分析的。
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)