This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:自生成电流在输出上蜿蜒

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635820/xtr111-self-generation-current-meander-on-output

部件号:XTR111

你好。

我想将XTR111用于一个安全关键型铁路应用。

我们通过在输出20/5mA (频率为25 Hz)上的曲率对信号进行编码。

我们有一个非常重要的问题,即XTR111是否可以在不影响输入的情况下生成输出信号。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruslan,

    我不确定我是否理解这个问题,请详细说明一下吗? 如果您的意思是XTR将在没有应用输入的情况下生成信号,则不会,这种情况不会发生。 如果您从XTR为输入电路供电,则在零输入时,输出将与输入电路所消耗的电流相对应。 如果您看到的不是您的配置可能有问题。 如果您能分享一个原理图,我很乐意为您介绍一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    很抱歉我的英语。

    我的意思是,如果XTR111存在任何内部故障(任何类型),理论上是否可能在输出上产生自生成电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruslan,

    没有问题,我现在明白了。 首先,我必须指出,XTR111并非专为安全关键型应用而设计,我们没有对设备可能出现故障的所有不同方式进行广泛分析,因为这在很大程度上取决于应用。

    话虽如此,在查看器件拓扑时,我看不到器件本身无法产生0V输入输出电流的方式。 输出晶体管将会有少量泄漏电流,但这将是微不足道的小问题。

    当您不期望输出电流时,可能会产生输出电流的几个因素:

    1)如果输出晶体管损坏(可能是由于大电源瞬态电流造成的),则您可能会看到泄漏电流急剧增加。
    2)我曾看到过多种情况,其中板上因清洁不当而产生的残留助焊剂污染会产生到输入的寄生路径。 对于XTR111,最可能的原因是板载调节器耦合到输入引脚的输出,并将其拉至某个非零电压,这将提高输出电平。 通过遵循正确的电路板清洁做法或保护布局中的引脚,可以轻松缓解这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    对于我们的应用,静态信号并不重要,也不安全。 因为我们生成频率为10Hz,电平不同的电流信号。 这种方法可以保护我们免受泄漏电流的影响。 但是,XTR111在IC内部具有反馈,因此我们担心在输入引脚为静态信号时自生成频率为10Hz的可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    有人能回答我的问题吗? 这对"一个国际"项目非常重要。

    也许有人知道我可以在哪里找到这些信息?