This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:为什么使用对数运算放大器和反对数运算放大器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633644/opa657-why-use-log-opamp-and-anti-log-opamp

部件号:OPA657

大家好,

请为我解释一下。 文档中的"为什么使用对数运算放大器和反对数运算放大器"。 谢谢

e2e.ti.com/.../prutchi_5F00_mca.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黎庆宁

    您能否详细描述您计划使用对数放大器或抗对数放大器的应用?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,  

     我的描述在文件pdf.e2e.ti.com/.../2055.prutchi_5F00_mca.pdf中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎庆宁

    日志放大器就是它听起来的样子。 其输出电压=-VT*ln(VIN/(R*IS))加上一个偏移,其中VT=26mV,且取决于二极管。 相反,防对数放大器会指数化地增加其输入电压,输出电压=-is×R*e^(输入/电压)。 在此应用中,日志放大器用于使读取事件与读取内容之间的指数差异更易于管理,类似于使用dB刻度使分析放大器更易于管理。 以下是两个放大器电路的示例。 请注意,它们是反转的。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sean CashIN"]

    黎庆宁

    Một安培日志là chính xác những gì nó có vẻ như。 Điện Áp đầu Ω RA của nó=-VT * ln (Vin /(R * is)) cộng với một bù,Trong đó VT = 26mV và Phụ thuộc vào二极管。 Một防对数放大器thay vì Theo cấp số nhân làm tăng điện Áp đầu vào,với Vout =-is * R * e ^(Vin / VT)。 Trong ứng dụng này Ω,một Ω amp đăng nhập được sử dụng để tạo ra sự khác biệt mũ giữa các sự kiện đọc và đọc không có gì quản lý được Ω, tương tự như cách sử dụng thang đo dB giúp phân tích các bộ khuếch đại dễ quản lý hơn。 Đây là một ví dụ của cả Hai mạch khuếch đại Lưu ý rằng chúng được đảo ngược。

    Trân trọng

    Sean

    [/引述]

    感谢您的回复。