This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:放大器,用于对22-29V直流电压进行电流隔离测量,并将输入限制在5V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC1301, INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634890/iso124-amplifier-for-galvanic-isolated-measuring-of-dc-voltage-from-22-29v-to-an-adc-with-limited-input-to-5v

部件号:ISO124
主题中讨论的其他部件: AMC1301INA118

我正在尝试获得电池电压的电化去耦电压测量,从 22-29VDC到ADC,它可以处理0到5V的输入电压。

我将使用ISO124隔离放大器,但我对该设备非常陌生。
我知道ISO124不是一些轨对轨放大器,输入电压限制在+-18V。

请看一下所附的示意图,告诉我,是否可以正常工作?
有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manuel!

    欢迎来到我们的e2e论坛!

    遗憾的是,您绘制的ISO124电路无法实现您想要的功能。 ISO124的两侧都需要双极电源。 输入端看起来不错,但假设ISO124可以操作轨对轨,则输出电压为6V,但它无法操作。 它需要几伏的余量,因此您的+VS2电源至少需要8伏。 查看最近关于ISO124的另一个类似问题的查询,也许您也可以在此电路中使用AMC1301。

    详情请访问 :e2e.ti.com/.../234.2159万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的回复。

    如何在不同模式下使用INA118 (OpAmp)将双极电源负极侧的偏移量恢复到地面?

    我是否需要在GND和V-之间的输出上进行一些电阻耦合?

    以下电路是否能按图示工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel,您好!

    对不起,我看不出来这个新模式中‘两极力量的负面’的位置。 主要问题是-VS2实际上必须具有相对于GND2的负电源,即使您只在输入上使用正电压。 如果您使用的是辅助输出级,理想情况下,该级将由与嵌入式ADC相同的电源供电,这样您就无法'驱动'输入, 如果您绘制的INA118最终将输出降低至12V,则可节省油炸UC。 也许我错过了一些东西,或者您的画没有正确地通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel,您好!

    您是否在ISO124的辅助侧(-VS2)找到了负极导轨的放射源?