This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301EVM:ina301evm,并联电阻器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA301EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639241/ina301evm-ina301evm-shunt-resistor

部件号:INA301EVM
主题中讨论的其他部件:INA301

我有INA301,带有A3芯片和100增益评估板。我需要设置500毫安阈值电流。

所以根据计算,我需要50毫 欧的并联电阻器。

为EVM板推荐一款完美的电阻器。

电阻器类型我可以用作并联电阻器?

SMD类型? 通过挖掘类型或哪种类型?  有哪些要求? SMD型电阻器是否能满足工作要求? 我需要控制最大5安培电流。

向我推荐一个电阻器链接,我可以在网上购买它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mehul:

    我假设您使用的是EVM的标准比较器阈值2.528V,该阈值由R3 =31.6kOhm设置。

    无论如何,您可能需要使用并联电阻器(R6)封装来焊接SMD电阻器,以获得最佳精度。 R6看起来是2010 (5025公制)封装,因此如果您想要使用SMD,您可以使用2010 SMD电阻。 如果最大负载电流可以是5A,则电阻器需要具有1.25W额定值(5A*5A*0.05Ohm)。 但是,Digikey.com在此处似乎没有1.25W 2010 50mOhm SMD电阻:
    www.digikey.com/.../52


    您可以很好地使用连接J4 (IN+和IN-)接头的通孔。 MR3FT50L0电阻器也是一个选件:
    www.digikey.com/.../165.0315万


    此致,
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢我理解,当我连接INA 301并提供5V电源和通过并联电阻器的通电流时,我在输出电压引脚上不能得到任何电压。为什么?

    输出电压 是根据 并联电阻器设置的电流输出的。对吗?

     我没有得到任何输出电压。为什么?  

    我的连接是,

    VCC 5V

    接地

    电阻器50Mili ohm in介于 IN+和IN-之间。

    当我仅连接VCC 5V并且我的输入关闭时,输出 引脚显示5V,并且警报LED已打开。向我解释 INA 301与A3的工作逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul,

    我很遗憾听到这个消息。 您能否发送一些设置图片或详细说明? 如何将50m Ω 电阻器连接到INA301EVM? 您如何产生总线电流? 测量电流时,共模电压(VIN+处的电压)是多少? 您是否可以通过测量差分输入电压来开始调试? 如果分流器为50mOhm,电流为0.5A,则应为25mV。

    当您说输入关闭时,我假设您正在从外部电路断开输入。正确吗?

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,我已经给您发送了完整的电路图。  

    我必须监控给激光二极管驱动器的电流。 I m从引脚LDA串联并联电阻器(电流从此引脚进入激光)。

    IC Haus是我的加载项.e2e.ti.com/.../Functional-Block-Diagram-for-INA301.pdf ,请旋转照片并检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul,您好!

    我假设:
    -当您在正常操作中运行此电路时,安培表未连接,或者如果已连接,则只要连接安培表,就会断开感应电阻器。
    - INA301的接地针脚连接到电源的接地。

    这些假设是否正确?

    1.警报,重置和限制引脚的连接是什么?
    2.电路的激光二极管驱动器/其余部分是否正常工作,即使INA301不正确?
    3.您能否在电路工作期间测量Rsense两端的差分电压?

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,先生,我已切换为选择安培表或INA301。

    -使用INA时,电流表将断开。

    电源的所有接地都是通用的,我必须检查一下。

    我已将跳线J2连接到插针2至3,用于透明操作模式,并将J1连接到启用警报LED。
    我无法连接重置,警报和限制引脚。我认为这些引脚是内部连接的。

    是否需要连接报警,复位和板上显示的所有其它引脚?
    当我使用安培表模式测量电流时,它工作正常。

    但是当我连接INA 301电路时,我的负载激光器将会打开,但在INA301的输出引脚处,它只显示30毫伏电压。
    我已经为500 mA电流设置了50 mili ohm并联电阻器,但当我连接电源和并联电阻器和接地时,在达到500 mA电流后,我无法获得警报LED。我已经连接了跳线以启用警报二氧化物。那么为什么要这样做 正在发生???


    我还有另一个问题。

    我需要感应我的电流,如果它超过电流,则必须关闭。是否有任何评估板可用于过电流保护?
    我的要求是当来自电源EVM的过电流检测到并关闭我的输入时,它将保护我的系统免受损坏。额定电流最大为2A。

    如何使用INA301实现?


    我的输入来自调节直流电源,我的负载是激光驱动器。

    我想给我的驱动器500 mA电流。如果它高于500 mA,那么INA 301会感应并提醒我,但我想保存我的激光二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul,

    您不得更改EVM上的阈值设置电阻(R3)。 此电阻器连接到限位引脚并设置阈值。 INA301EVM附带R3 =31.6kOhm,这意味着您的阈值设置为31.6kOhM*80uA =2.528V。

    因此,如果您使用INA301A1 (增益= 20V/V),则500mA时的输出为500mA*0.05Ohm*GAIN = 500mV,这不会使内部比较器跳闸,因此不会将报警引脚拉低并使红色LED闪烁。 如果您希望警示引脚在500mA负载电流下处于低电平,则在R3处放置一个6.25kOhm电阻器。 R3 = 500mV/80uA = 6.25千欧姆。

    对于其它针脚,似乎您已经正确连接了。 您正在通过跳接J2来拉紧警报针脚,并且通过跳接J1的针脚2和3来拉低重置针脚,以使系统进入透明模式。 我建议将J1的引脚1和2接起来,以拉高复位,从而将零件置于锁存模式,因此如果负载电流超过500mA,则警报将变低并保持低。

    请测量IC消耗的电流,并检查是否超过500mA。 系统打开时,还要测量50m欧姆分流电阻器之间的差分电压。 进行这些测量有助于调试过程。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在锁定模式下使用此模块。 然后,它会定期检查当前的权限?

    开始监控和停止需要多长时间? 如何知道它将扫描电流的时间段?

    请介绍一下锁存模式及其在锁存模式下的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mehul:

    如果INA301处于闩锁模式(复位=高),则在超限条件下(电流大于500mA),无论电流是否仍高于500mA阈值,报警针脚都将保持低电平并保持低电平。 要重置警示引脚,必须将重置引脚拉低至少100ns。 如果INA301处于透明模式,则在超限条件下,警报针脚将变为低电平,但一旦超限条件结束,警报针脚将恢复为高电平。

    该部件在技术上始终持续扫描或感应闩锁和透明模式下的电流。 如果零件处于锁定模式,并且存在超限情况,则即使您关闭了500mA的总线电流,警报引脚也会一直处于低位。 因此,只要发生一次超过500mA的电流,警报引脚就会变低并保持低电流。 发生这种情况后,部件将有效地不扫描过电流条件。 因此,如果您希望部件再次开始扫描过电流状态,您需要将重置引脚拉低100ns。

    我建议将您的部件置于闩锁模式(重置=高)的原因是为了让您可以确定系统正在工作。 如果您将其置于透明模式(RESET = LOW),则您可能会错过过电流情况,而不会意识到它,或者它会在短时间内发生。

    INA301数据表的7.3 .2部分对这些模式进行了说明。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用支持