Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA301EVM
主题中讨论的其他部件:INA301,
我有INA301,带有A3芯片和100增益评估板。我需要设置500毫安阈值电流。
所以根据计算,我需要50毫 欧的并联电阻器。
为EVM板推荐一款完美的电阻器。
电阻器类型我可以用作并联电阻器?
SMD类型? 通过挖掘类型或哪种类型? 有哪些要求? SMD型电阻器是否能满足工作要求? 我需要控制最大5安培电流。
向我推荐一个电阻器链接,我可以在网上购买它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA301EVM
我有INA301,带有A3芯片和100增益评估板。我需要设置500毫安阈值电流。
所以根据计算,我需要50毫 欧的并联电阻器。
为EVM板推荐一款完美的电阻器。
电阻器类型我可以用作并联电阻器?
SMD类型? 通过挖掘类型或哪种类型? 有哪些要求? SMD型电阻器是否能满足工作要求? 我需要控制最大5安培电流。
向我推荐一个电阻器链接,我可以在网上购买它?
是的,谢谢我理解,当我连接INA 301并提供5V电源和通过并联电阻器的通电流时,我在输出电压引脚上不能得到任何电压。为什么?
输出电压 是根据 并联电阻器设置的电流输出的。对吗?
我没有得到任何输出电压。为什么?
我的连接是,
VCC 5V
接地
电阻器50Mili ohm in介于 IN+和IN-之间。
当我仅连接VCC 5V并且我的输入关闭时,输出 引脚显示5V,并且警报LED已打开。向我解释 INA 301与A3的工作逻辑。
您好Mehul:
如果INA301处于闩锁模式(复位=高),则在超限条件下(电流大于500mA),无论电流是否仍高于500mA阈值,报警针脚都将保持低电平并保持低电平。 要重置警示引脚,必须将重置引脚拉低至少100ns。 如果INA301处于透明模式,则在超限条件下,警报针脚将变为低电平,但一旦超限条件结束,警报针脚将恢复为高电平。
该部件在技术上始终持续扫描或感应闩锁和透明模式下的电流。 如果零件处于锁定模式,并且存在超限情况,则即使您关闭了500mA的总线电流,警报引脚也会一直处于低位。 因此,只要发生一次超过500mA的电流,警报引脚就会变低并保持低电流。 发生这种情况后,部件将有效地不扫描过电流条件。 因此,如果您希望部件再次开始扫描过电流状态,您需要将重置引脚拉低100ns。
我建议将您的部件置于闩锁模式(重置=高)的原因是为了让您可以确定系统正在工作。 如果您将其置于透明模式(RESET = LOW),则您可能会错过过电流情况,而不会意识到它,或者它会在短时间内发生。
INA301数据表的7.3 .2部分对这些模式进行了说明。
此致,
Peter Iliya
电流感应应用支持