请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM321 主题中讨论的其他部件: TL343, OPA170, OPA171, OPA172
大家好,
我试图找到LM321 SOT-23封装P2P运算放大器,其供电电压>16V,工作温度范围>90C,但未能找到一个。
您能否告诉我,哪一个宽电源SOT-23运算放大器具有东南引脚输出?
谢谢你。
此致,
丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
丁
我检查了Selguide。
www.ti.com/.../opamps-selguide
只有TL343具有用于16V和DBV封装的此引脚。