This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:SOT-23替换为>90C工作温度

Guru**** 1184570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, TL343, OPA170, OPA171, OPA172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635690/lm321-sot-23-replacement-with-90c-operating-temperature

部件号:LM321
主题中讨论的其他部件: TL343OPA170OPA171OPA172

大家好,

我试图找到LM321 SOT-23封装P2P运算放大器,其供电电压>16V,工作温度范围>90C,但未能找到一个。

您能否告诉我,哪一个宽电源SOT-23运算放大器具有东南引脚输出?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我检查了Selguide。
    www.ti.com/.../opamps-selguide

    只有TL343具有用于16V和DBV封装的此引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    TL343支持125C。   
    为什么必须使用这种引脚?
    是否为旧设计和新温度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron:

    感谢您的提示支持! (我使用参数搜索工具搜索,但无法找到...)

    TL343工作温度为-40C至125C。 我认为它可以满足我的温度要求。

    谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是,TL343是125C设备。 产品页面有错误,我会得到修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    以下也具有“东南”引脚输出,Vs >16V和>85°C:

    OPA170

    OPA171.

    OPA172

    请注意,其中一些具有不同的SOT-23和SC-70引脚-因此,请小心选择...

    在将来的某个时候...我会将引脚作为可搜索字段添加到Selgude。