This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA- TI,互阻抗放大器分析

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA320, OPA3355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633181/tina-spice-tina--ti-transimpedance-amplifer-analysis

主题中讨论的其他部件:TINA-TIOPA320OPA3355

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我正在与Tina- TI合作。  我正在使用跨阻抗放大器。 正在尝试绘制AOL增益  噪声增益和I至V增益图。  我使用安培表(AM1)来测量电流。  

执行交流电转换特性时,AM1 (绿色)。 我附上了原理图。 e2e.ti.com/.../Stability-Analysis12.TSC 在某些频率上有峰值。 我通过计算来确保电路稳定,所以不知道为什么会发生这种情况。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    它看起来像一个神器。
    这可能是 由于绘图仪创建当前曲线时出现一些取整问题, 可能是由于当前探测器连接到具有巨大值的组件上,这会造成一些数字不稳定。

    我将电流探针移到反馈组件的另一侧,电流大小峰值消失。
    电路文件已附加。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    John

    e2e.ti.com/.../Stability-Analysis12_5F00_rev.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,好的,谢谢。

    我现在试图在以下 方面作一个图解。 AOL (开环增益)(VOUT/VF1),Noisegain VF2/VF1和I_to_V_Gain VOUT/AM2。

    但看来I到V增益比AOL增益更大–有人能看到我在哪里出错吗?  

    附加了原理图和交流分析  

    此致。  

     e2e.ti.com/.../3678.Stability-Analysis12_5F00_rev.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John。

    您是否可以查看我的"其他"问题(见下文)。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    感谢您的跟进,并对延误深表歉意。
    您为什么认为自己犯了错误?
    OPA320具有非常低的输入电流,因此将少量输入定义为输入会使比率较大。
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,没问题,我感谢您的回答。  

    我对电路做了一些更改–现在使用的是OPA3355。

    更确切地说,我不理解的是我的I到V增益如何大于AOL增益,这是如何实现的(在低频下)?

    这是我的规格,我希望:

    带宽:500kHz

    I_to_V_Gain:135 db

    2kHz时FZ (零)

    Fi (截取极),800kHz (在噪音与AOL之间截取)

    很遗憾,我没有看到与此接近的结果。  

     

     我喜欢看到的是这样的东西。  

    e2e.ti.com/.../Stability-Analysis12_5F00_forum.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    听起来您需要一个具有特定要求的零件。
    您是否尝试过将这部分问题提交至Precision Amps E2E论坛?
    监督该论坛的产品专家将能够更好地帮助找到正确的部分。
    我可以将此主题转移到该论坛,或者您可以在那里提交问题。
    请告诉我您要做什么。
    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John。
    我认为这是正确的部分。 我认为这更多是关于如何进行正确的测量。 但是如果你认为他们能帮我的话,你可以把我转过来。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢James。
    立即移动线程。 如果有需要帮助的地方,请告诉我。