工具/软件:TINA-TI或Spice模型
你(们)好
我正在与Tina- TI合作。 我正在使用跨阻抗放大器。 正在尝试绘制AOL增益 噪声增益和I至V增益图。 我使用安培表(AM1)来测量电流。
执行交流电转换特性时,AM1 (绿色)。 我附上了原理图。 e2e.ti.com/.../Stability-Analysis12.TSC 在某些频率上有峰值。 我通过计算来确保电路稳定,所以不知道为什么会发生这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
你(们)好
我正在与Tina- TI合作。 我正在使用跨阻抗放大器。 正在尝试绘制AOL增益 噪声增益和I至V增益图。 我使用安培表(AM1)来测量电流。
执行交流电转换特性时,AM1 (绿色)。 我附上了原理图。 e2e.ti.com/.../Stability-Analysis12.TSC 在某些频率上有峰值。 我通过计算来确保电路稳定,所以不知道为什么会发生这种情况。
James,
它看起来像一个神器。
这可能是 由于绘图仪创建当前曲线时出现一些取整问题, 可能是由于当前探测器连接到具有巨大值的组件上,这会造成一些数字不稳定。
我将电流探针移到反馈组件的另一侧,电流大小峰值消失。
电路文件已附加。
如果您还有其他问题,请告诉我。
此致,
John
啊,好的,谢谢。
我现在试图在以下 方面作一个图解。 AOL (开环增益)(VOUT/VF1),Noisegain VF2/VF1和I_to_V_Gain VOUT/AM2。
但看来I到V增益比AOL增益更大–有人能看到我在哪里出错吗?
附加了原理图和交流分析
此致。
您好,John,没问题,我感谢您的回答。
我对电路做了一些更改–现在使用的是OPA3355。
更确切地说,我不理解的是我的I到V增益如何大于AOL增益,这是如何实现的(在低频下)?
这是我的规格,我希望:
带宽:500kHz
I_to_V_Gain:135 db
2kHz时FZ (零)
Fi (截取极),800kHz (在噪音与AOL之间截取)
很遗憾,我没有看到与此接近的结果。
我喜欢看到的是这样的东西。