请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV8812 主题中讨论的其他部件: OPA2333, TLV2333
鹿
我想使用TLV8812替换OPA2333,使用相同的Sch,但结果不同。 应用是 获取两 个TS电阻器,我们使用MOSFET切换通道,sch如下所指
在通电开始时,TLV8812的输出与OPA2333相同,大约4至8小时后,输出变得不稳定,电源COL_ADC有一些噪声,当我们通过MOSFET切换通道时,TLV8812的输入 也变得不稳定。 我们还测试了tlv2333, 这种现象再次出现,请您给我们一些建议来检查电路吗? 非常感谢。