This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:由于切换输入通道,输入信号和电源不稳定

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8812, OPA2333, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641503/tlv8812-the-input-signal-and-power-supply-is-not-stable-because-of-switching-input-channel

部件号:TLV8812
主题中讨论的其他部件: OPA2333TLV2333

鹿  

   我想使用TLV8812替换OPA2333,使用相同的Sch,但结果不同。 应用是 获取两  个TS电阻器,我们使用MOSFET切换通道,sch如下所指

在通电开始时,TLV8812的输出与OPA2333相同,大约4至8小时后,输出变得不稳定,电源COL_ADC有一些噪声,当我们通过MOSFET切换通道时,TLV8812的输入 也变得不稳定。  我们还测试了tlv2333, 这种现象再次出现,请您给我们一些建议来检查电路吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    多路MOSFET中的一个是否始终"打开"? 如果两个MOSFET均未激活,则U6A的输入为浮动。 由于MOSFET的低输入偏置电流和电容,输出可能会在MOSFET电容充电或放电时"漂移"。 U6A不知道开关关闭时输出什么-因此它在漫游。

    当开关关闭时,U6A输入需要定义的直流偏置路径。 尝试在引脚3和GND之间添加一个10M电阻器。 当开关关闭时,这应强制U6A输出为低电平。

    您不会显示U6的输出负载。 请记住,这些是纳米功率设备,不能驱动大量电容(<20pF)。 您是否在输出和ADC输入盖之间串联了推荐的隔离电阻器(~50k)?

    您似乎是从U6B提供ADC电源。 如果VCC线路上有一个大的旁路电容器,则会导致不稳定。 这可能是您看到的"不稳定"。

    请记住,TLV8812是一款微功率器件,其采购能力极低。 电流限制只是几mA,线性范围小于1mA。

    我怀疑TLV8812甚至有足够的输出电流来为ADC正常供电。 您可能需要使用不同的放大器,或具有独立于电源的参考电压输入的ADC。

    即使是20K反馈分压器(R16 + R17)也是对这种纳米功率设备的"重"负载(与放大器静态电流相比,您在反馈电阻器中浪费的功率更多!)。 考虑将R16/R17更改为100k,甚至1M。 TLV2333是一款功率更高的器件,可稍微承受电容负载-但不会太大! 它可能有相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Paul:
    感谢您的回复。