This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171-Q1:输出级等效电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171-Q1, OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634621/opa4171-q1-output-stage-equivalent-circuit

部件号:OPA4171-Q1
主题中讨论的其他部件: OPA4171

大家好,

我的客户使用OPA4171-Q1。 它们具有如下所示的泄漏电流测试,

500V电源->300k电阻器->OPA4171的VOUT。 他们发现泄漏电流为1~2mA。 但这在他们的系统中是不允许的。 请您提供以下信息:

1) OPA4171输出级的等效电路。 并解释电流的理论。

2)您是否有任何建议选择另一个运算放大器以降低电流?  输出需要为+/-10V。 IB <=OPA4171的IB。  无GBW要求。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal,

    您是否真的说运算放大器的输出必须能承受500V而不会产生任何电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal,

    大多数CMOS运算放大器(包括OPA4171)都具有此输出。

    排卸输出;PMOS位于顶部,NMOS位于底部。 回漏至后门使二极管在绿色盒中可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。 如果没有此夹紧二极管,是否可以选择BJT或其他基于工艺的运算放大器?  

    或者您是否有其他想法可以解决它?

    此致

    Michael Huang

    FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micheal,

    有其他设备,但没有设备可以承受500V电压。
    如果通过300k电阻器输出引脚具有500V电压,并且没有电流流动,则电阻器两侧具有500V电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图中显示的反向偏置二极管是ESD保护方案的一部分,并且无论用于实施电路的过程技术如何,所有I/O引脚上都存在。  因此,在输出电压驱动至500V的情况下,必须通过添加串行输出电阻器将电流限制为10mA或更低,以避免损坏ESD结构。  因此,进一步限制输出电流的唯一方法是使用更高系列的输出电阻器。  但是,请注意LDO稳压器不能吸收电流,因此,如果您使用LDO作为电源电压,以便将电流限制在10mA或更低,则必须添加TVS或齐纳二极管,如下面的ESD/EOS原理图所示。  如果没有它,电源电压将被拉至高于其40V的绝对最大额定电压,从而导致部件永久性损坏。

    有关ESD/EOS保护的更多详细信息,请在以下链接中观看TI Precision Labs视频系列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek和所有人,

    感谢您的建议。 我想我已经知道你的想法。 如果使用300k电阻器时电流足够低,则VOUT处的电压将为500V-I*300k,该电流足够大,可能会断开内部电路。

    我将与客户交谈,检查他们是否可以更换此电阻器以满足他们的要求。

    此致

    Michael Huang

    FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal,

    存在误解或客户要求不可能的。

    您要求通过300k电阻器提供正常+/-10V输出和无电流。

    这与欧姆定律直接冲突。 只需卸下300k电阻器,即可解决问题。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    这是他们的新设计。 我要求他们在这里使用更大的电阻器来降低漏电流。
    他们以前没有在这里使用过坡道,所以这次他们有这个问题。 如果您想谈论详细信息,我们可以通过邮件进行沟通。 谢谢!

    此致
    Michael