This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114的精度问题...

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632756/log114-precision-problem-with-log114

部件号:LOG114

支持路径:/Product/开发和故障排除/

您好,

LOG114对数放大器的精度有问题。

这些是我的数据:

V += 5V

v-=-5V

VCMIN = 0V (接地)

I2 = 64uA (参考)

VCOM = 1.44V

通过将VLOGUT输出上的电流I1从2uA提高到900uA,与理论值相比,偏移量将增加,范围为26mV到90mV (随着I1的增长)。

同时,I1输入(引脚4)产生了一个上升偏移(I1),它需要几个MVS到至少25÷30mV,我认为这是问题的原因。

为什么放大器A1的偏移输入超过4mV最大规格?

PS:放大器A2的输入具有相同的行为...

谢谢你,再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Uber,

    您是否将LOG114底部的热芯片焊接到与V--连接的PC板上的相应垫上?

    您当前使用的输入电流I1的电流源是什么?

    如何测量A1和A2的偏移量?

    您能否提供LOG114应用电路的完整示意图?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    感谢您的关注… 答案下方。

    您是否将LOG114底部的热芯片焊接到与V--连接的PC板上的相应垫上?

    暴露的热模垫连接到V-(-5V)… 如数据表第22页所示。

    您当前使用的输入电流I1的电流源是什么?

    I1由一个5K电阻器生成,该电阻器连接到一侧的引脚4 (LOG114),另一侧连接到线性电压发生器(2uA - 900uA时的范围为10mV至4500mV)

    如何测量A1和A2的偏移量?

    使用HP精密万用表...使用示波器也能获得相同的结果...

    您能否提供LOG114应用电路的完整示意图?

    我正在安排...

    感谢您的合作。

    此致,Uber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    要完成上一条信息,请附上相关电路部分的部分示意图。

    我刚刚测试了几个原型,遇到了相同的问题:如果电流I1超过150uA,则输入上的偏移(参考VCMIN)超过4mV规格,以30mV和900uA进行携带。

    我正在等待澄清。

    感谢您的合作。

    此致,Uber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Uber,

    感谢您提供有关LOG114电路的附加信息。 我已经研究过您的电路并进行了一些模拟以检查性能。 基本上,我目前没有发现您的设计有任何问题。

    "我刚刚测试了几个原型,遇到了相同的问题:如果电流I1超过150uA,输入上的偏移(参考VCMIN)超过4mV规格,以30mV和900uA的速度进行。" 您之前提到过,您使用精密数字万用表和示波器测量偏移量,结果相同。 您在电路中的哪个位置连接了电路中的仪表? DMM和示波器的输入阻抗是多少? 您测试过的每块主板是否都以相同的方式运行?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    答案如下:

    您之前提到过,您使用精密数字万用表和示波器测量偏移量,结果相同。 您在电路中的哪个位置连接了电路中的仪表?

    直接在LOG114放大器的引脚4和5上。

    DMM和示波器的输入阻抗是多少?

    DMM HP3.4401万A ,输入阻抗 为10Mohm。

    示波器探头TEK P3010 ,输入阻抗 为10Mohm (13pF)。

    您测试过的每块主板是否都以相同的方式运行?

    5块板上出现同样的问题...但我还有7块要测试。

    此致,Uber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Uber,

    我不确定您是否可以通过直接在LOG114 I1和VCM_In输入之间连接DMM或DSO来准确测量A1的电压偏移。 我的问题是将噪音注入I1输入,以及可能导致LOGAMP不稳定。 互阻抗增益可能非常高,噪声将被放大,从而屏蔽 真实的输出电平。

    由于这些原因 ,这不是测量日志放大器偏移的方式。 输入偏移A1和A2通过将匹配的共模电流应用于每个输入I1和I2来测量。  理想情况下,使用VLOGOUT = 0.375 日志(I1/I2);如果I1 = I2,则VLOGOUT = 0 V。0 V的任何偏差都与偏移相关联。 对共模输入电流 列值进行操作,不仅可以推导A1和A2的输入偏移,还可以推导A3的输入偏移。 A4和A5的电压偏移是使用适用于  其他运算放大器的相同技术进行测量的。

    最初,您提到"通过将VLOGOUT输出上的电流I1从2uA提高到900uA,与理论值相比,偏移量将增加,范围为26mV到90mV (I1的增长)。"   暂时搁置偏移变化(断开仪表与输入的连接), 在指定的输入电流范围内,VLOGOUT输出存在什么问题? 您是否有VLOGOUT与I1的图解?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    答案如下:

    我不确定您是否可以通过直接在 LOG114 I1和VCM_In输入之间连接DMM或DSO来准确测量A1的电压偏移。 我的问题是将噪音注入I1输入,以及可能导致LOGAMP不稳定。 互阻抗增益可能非常高,噪声将被放大,从而屏蔽 真实的输出电平。

    我很快就想到了放大器输入的噪音问题,但执行的两项测试让我认为这也许不是原因:
    1)示波器测量值不指示振荡 或高频部件,而是指示固定偏移电压(DC)
    2)通过在放大器输入端放置或移除DMM,保持输出电压(VLOGOUT)处于控制之下,输出不会移动...

    由于这些原因 ,这不是测量日志放大器偏移的方式。 输入偏移A1和A2通过将匹配的共模电流应用于每个输入I1和I2来测量。  理想情况下,使用VLOGOUT  = 0.375 日志(I1/I2);如果I1 = I2,则VLOGOUT = 0 V。0 V的任何偏差都与偏移相关联。 对共模输入电流 列值进行操作,不仅可以推导A1和A2的输入偏移,还可以推导A3的输入偏移。 A4和A5的电压偏置值使用与  其他运算放大器相同的技术进行测量。

    当I1 = I2时,VLOGUT上的偏移量为45-50mV ...在我看来,它在规格极限值...

    最初,您提到"通过将VLOGOUT 输出上的电流I1从2uA提高到900uA,与理论值相比,偏移量将增加,范围为26mV到90mV (I1的增长)。"   暂时搁置偏移变化(断开仪表与输入的连接),  在指定的输入电流范围内,VLOGOUT输出存在什么问题? 您是否有VLOGOUT 与I1的图解?

    已附加。

    e2e.ti.com/.../data.pdf

    此致,Uber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Uber:

    非常感谢您提供最新信息。 VLOGOUT与I1的对比图很好地说明了您在LOG114板上观察到的问题。 是否有任何可能性可以使用水平轴上的对数电流刻度再次运行图表? 这将使我们更好地了解当前范围低端的错误是什么样子。

    我们必须开始寻找不属于普通现象的潜在原因。 精密放大器的用户有时会惊讶的一个问题是PC板的清洁度。 最近我们多次遇到客户电路电气问题,这些问题最终可追溯到PC板助焊剂污染。 清洁后留在PC板上的剩余焊剂可支持破坏正常,精确功能的漏电流。

    我们使用超声波清洗器清洁PC测试板,并在循环过程中运行测试板,而不是一次,而是两次。 如果您有清洁电路板的能力,我建议您尝试一下。 即使它不能解决问题,这也是我们可以从列表中勾选的另一件事。

    同时,我继续寻找任何其他原因。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程