This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2128:输出频率响应

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637460/ina2128-output-frequency-response

部件号:INA2128

您好,

我正在使用INA2128仪表放大器进行模拟输出放大(增益=2)。 我正在使用记录工具测试放大器电路的频率响应和响应时间。 下面是放大器电路前后的模拟输出比较图。 由于某种原因,放大器输出似乎未在较高频率下进行平均,并且存在衰减问题,这是否是由于某些滤波或混叠? 我可以根据需要提供示意图。

请帮助我了解此问题以及此类行为的解决方法。

谢谢!
Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    此测量技术的目的是什么? 测量增益与频率的传统方法是对输入应用恒定振幅水平的模拟正弦波,并在频率扫过指定范围时测量输出电平。

    您正在使用方波测试INA2128,其边缘可能较快。 提高频率时,INA2128的转换速率可能会成为问题。 如果回转速率对于可能影响平均值的上升和下降边缘不对称。

    什么是模拟输出正则? 继续并将您的电路原理图发送给我们。 显示电源电压,输入信号特性和输出负载。 这可能会让我们更好地了解您正在做什么。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Thomas:

    感谢您的快速响应。

    我们正在尝试将我们计划在应用中集成的新单板计算机(SBC)进行切换,我们正在进行各种性能测试,以便将其与我们应用中的先前计算机进行比较。新的单板计算机模拟输出为0-5伏。 这使我们可以将增益=2的INA2128放大器用于模拟输出。

    模拟输出(常规)有点误导,很抱歉出现了误解。 我们在不同的电路板上有一个AD8224仪表放大器。 我们将模拟输出直接从SBC馈入AD8224放大器,增益=2,如图所示,这是较高频率下的预期行为(在3.5 V时为平均值)。

    模拟输出(INA2128)是INA2128放大器的输出,通过SBC的模拟输出直接供电。因此,它基本上是在不同频率下比较两个不同的放大器输出。

    输入信号是模拟输出的系统写入。 它只是一个方波,频率在固定间隔后不断变化,振幅为1.5 V (如下)。

    正如您在前面的图表中所看到的,放大器输出(也可重复)的明显差异正在引发问题。

    随附INA2128电路板的示意图。 该板用作SBC I/O系统与应用中不同线路上的不同电路板之间的接口板。

    此致,
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naveen:

    感谢您提供其他信息。 这肯定是一种不同于我们通常的测试,因此我们没有任何关于INA2128在接受测试时会产生什么结果的信息。

    我有一些问题:

    1) INA2128的V+和V-引脚上是否有任何电源旁路电容器? 最小电源引脚旁路是从引脚直接接地的100 nF。 最好在100 nF的同时增加1个UF到10个UF。

    2)连接到INA2128输出的仪器的输入阻抗是多少?

    3)理想的PWM方波输出电压范围似乎为+1 V至+PWM 2.5 V。正确吗?

    4)在不同PWM频率下执行INA2128时,您是否观察到带有DSO的V+和V-引脚处的电源电压?

    5)您是否知道每个不同PWM频率下的输入方波的上升和下降边缘速率(dv/dt)是多少?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    1)我没有任何电容器直接连接在电源引脚和接地之间。 如电路所示,电源本身的输出端有100uF电容器(正极和负极)。 这是否会影响放大器的输出?

    2)为了进行测试,放大器的输出直接馈送到我们的I/O系统(Labjack T7)的模拟输入,如果您要求,就是这样
    1 GΩ。

    3)是的。正确。 由于增益设置,放大器的输出是第一个图形中所示振幅的两倍。

    4)由于AD8224放大器的输出符合预期,因此我们没有太多地关注电源。 但是,为了确保我可以重复测试并发布结果。

    5)如果您要求输入信号(系统写入)的上升时间和下降时间,这是10毫秒,这就是系统延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naveen:

    很抱歉,您的咨询在我们收到的众多信息中丢失了。 关于您的答案:

    1)我没有任何电容器直接连接在电源引脚和接地之间。 如电路所示,电源本身的输出端有100uF电容器(正极和负极)。 这是否会影响放大器的输出?

    提供正确的电源旁路是模拟电路的标准工程实践。 建议的100 nF电容旁路电容器应直接从电源引脚连接到接地,并使用尽可能短的电气路径。 这些电容器可作为放大器的充电资源,并可过滤较高频率的噪声。 它还通过提供低交流接地阻抗,将INA2128电源线从连接到相同电源线的其他放大器上分离。

    2) GΩ 测试目的,放大器的输出直接馈送至我们的I/O系统(Labjack T7)的模拟输入,如果您需要,则为1 μ A。

    好的,所以没有任何电阻负载问题。 请记住,如果这是一条长电缆,可能代表INA2128输出的大电容。 电容负载可能会改变每个INA2128内部第三个放大器级的稳定特性。

    3)是的。正确。 由于增益设置,放大器的输出是第一个图形中所示振幅的两倍。

    好的

    4)由于AD8224放大器的输出符合预期,因此我们没有太多地关注电源。 但是,为了确保我可以重复测试并发布结果。

    您是否有机会观察DSO在不同PWM频率下的电源引脚行为?

    5)如果您要求输入信号(系统写入)的上升时间和下降时间,这是10毫秒,这就是系统延迟。

    好的,这是缓慢的,可能不是一个因素。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程