This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:关于小电流感应

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642226/ina300-about-small-current-sensing

部件号:INA300
主题中讨论的其他部件: INA225TIDA-0.0328万

您好,

让我谈谈小电流感应。
客户正在考虑使用阈值约为40 mA的INA 300。
我希望了解有关低电流值感应设计的问题和建议。

客户必须使用INA 300才能在公司内共享部件。
您能给我建议吗?

 此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui,

    我们收到了您的问题,感恩节假期休息回来后,我们将于周一27日回复您。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    我期待你的答复。

     此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui,

    同时,您能否提供更多原理图和系统信息。 如果阈值电流为40mA,则在不进行过流操作时,电流通常是多少? 这必须是低侧还是高侧测量方案?

    您还可以在我们的文章中阅读有关低电流测量相关错误的更多信息:
    e2e.ti.com/.../3593.how-vos-and-ib-affect-small-current-measurements

    此致,

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter-San,

    感谢您的支持。
    客户电路图未完成。 因为它仍然是IC选择阶段。
    此设备(INA300)是否能够检测40 mA?
    请问您能否评论一下它是否可以被检测为INA300规格?

    我正在向客户确认"低侧或高侧测量"。

     此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑山

    总的来说,INA300可以检测到这一点,但应仔细选择设计。 检测40mA时应考虑的主要规格是:
    -输入偏置电流(IB):
    -输入电压偏移(Vos)
    内部比较器的噪声调节因子(NAF)
    -绝对最大差动输入电压范围(-40V至40V)。

    IB和Vos符合要求,具体取决于所选的分流电阻器。

    只要选择的并联电阻器在高电流期间创建不大于40V或小于-40V的差动输入,在40mA期间也会产生至少大于或等于5mV的电压。 我建议使用5mV并联或感应电压,因为这将是您在限位引脚处的VLIMIT电压,并且该电压应相当高。 一旦分流电压跳闸到5mV限值(不考虑滞后情况),INA300的报警引脚将会高电平并发出过流信号(40mA)。

    如果VLIMIT引脚在1mV左右过低,则该零件内部的放大器将驱动其输出级,使其非常接近接地,从而在其线性输出范围之外工作。 如果在部件中选择了10us延迟,则您必须考虑NAF,它将500uV添加到您的跳闸电压上。 如果您的跳闸电压为1mV,则您可能会偶尔跳闸阈值。 这就是为什么我建议VLIMIT > 5mV。

    数据表中的大多数规格都是采用VLIMIT =10mV,因此5mV限制应该是一个很好的折衷方案。 您可以选择更高的感应电压,但您面临使用更高的并联电阻器的风险,这会消耗更多的功率,并且在您的系统具有高电流时(如果是这种情况),需要更高的功率分解额定值。

    这里还有 一 个TI设计,它使用INA300  来检测 50mA,因此它应该能够检测40mA。  未选择较低的电流,因为 设计 要求与INA225一起测量高达20A的电流。

    www.ti.com/.../TIDA-0.0328万
     
    请在论坛上发表您的其他问题。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San,

    感谢您的支持。
    我打算向客户解释您告诉我的内容。
    我想知道你是否会再次给我建议。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.