This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL971:TL971的设备增益带宽问题

Guru**** 2793465 points

Other Parts Discussed in Thread: TL971, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633618/tl971-the-unit-gain-bandwidth-question-for-tl971

部件号:TL971
主题中讨论的其他部件: OPA627

大家好,

客户有TL971的单元增益带宽问题。  

对于TL971数据表的图2,当增益为0dB时,频率(蓝线)为12MHz,短语(红线)为0。

然后使用12MHz作为单元增益带宽。 相位边界为180-0=180。  

 输入信号的频率应小于 短语 边距为180的频率。

除非系统不稳定。

我的理解是否正确?

客户想知道:

答 如何 从  波德图(如TL971)计算短语边距?  

看看附件,它就是OPA627数据表的图。  其短语 边距为75。

我不理解如何 从  波形图中计算短语边距。

B.  当   系统开始 不稳定时,图1和图2中的短语和短语边距值是什么?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    引用:“对于TL971数据表的图2,当增益为0dB时,频率(蓝线)为12MHz,短语(红线)为0。”

    是的,没错。 近距离观察其他点。 对于所有频率,增益dB =相位度。
    两条曲线都是以dB为单位的相同数据。

    好消息是,相位余量已放入标签中。 因此,标物相余量是可信的。
    我将把它添加到数据表错误更新数据库中。

    在图1中,找到增益0dB,垂直进入相位线并直接读取PM。 不涉及数学。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    我仍然不理解你说的话。

    问题1:图1和图2的差异为 φM和f0。 但 φM和f0是什么?

    问题2:对于图1和图2,您的意思是查找增益0dB,垂直到相线,然后是垂直线的交叉点
    红线是相位边距?
    如果垂直线和红线的交叉点不是相位边界,则此相位的含义是什么?

    对于当前的TL971数据表,如何根据图1和图2确定相位裕度?

    问题3:您是否会建议一种通用方法 来确定波形图中的相位余量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    φM Ω 是单位增益放大器的相位裕度,f0是开环增益为0dB的频率。

    让我们以图形方式完成此操作。 对于图1,图2已损坏,因此这不起作用。

    沿紫色线从图左侧开始,0dB处开始  

    请注意,在最低频率时相位为+180,增益为平坦,这是闭环响应。 这意味着Y轴是相位边距,无需额外数学运算。

    如果最低频率的相位为+90且增益下降,则循环为开路,Y轴为 相位余量,无需额外数学运算。

    如果最低频率的相位为-90且增益下降,则循环打开且Y轴为放大器滞后,因此相位边距为Y轴+ 180   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    感谢你的帮助。

    问题1:为什么图2被打破?

    问题2:关于“如果最低频率的相位为-90且增益下降,则循环打开且Y轴为放大器滞后,因此相位裕度为Y轴+180”,为什么相位裕度更改为+180? 非-90?

    问题2:对于图1,由于相位裕度为63.7 ,单位增益频率为8.4MHZ。

    如果客户需要系统保持稳定,输入信号频率是否应低于8.4MHZ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    A1:红色和蓝色曲线都是增益图。 没有相位图。 相位等级实际上是增益dB。

    解答2:请参见图片。 -105 -90 =-195度(不是75度);-105 + 180 =+75 (与图形文本匹配)  

    注+180与-180相同

    稳定性基于负反馈和运算放大器性能。 输入信号不是一个因素。  

    输入信号可能会超过环路带宽。 这不会影响稳定性。