This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV342:TINA-TI和实际值之间的差值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634108/tina-spice-lmv342-the-difference-between-tina-ti-and-actual-value

部件号:LMV342
主题中讨论的其他部件:TINA-TITLV342

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的各位:

您能否告诉我TINA-TI结果与实际值不同的原因?

I输入5V时,TINA-TI的输出电压为4.2V。

而另一方的实际输出值则为4.8V。

为什么会出现这种差异?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高岛三

    TLV342型号根据数据表的第3节说明进行操作。 此首页文本显示输入共模范围为-0.2V至VCC - 0.8V,因此共模中的4.2V限制是一个预警,表明共模范围存在问题。

    我检查了3个设备(6个放大器)以查看室温下的典型行为。 图表是VOUT与VIN。

    请注意,每个放大器对大于4.7V的输入有不同的响应(在>4.8V时更明显)