This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:P11 VFEF是否可以连接到正负电压?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642595/lmp91000-p11-vfef-could-connected-to-positive-and-negative-voltage

部件号:LMP9.1万

我们的项目血气分析仪打算使用三电极法测量电流,希望直接使用LMP9.1万,LMP9.1万芯片WE/RE来增加正负电压。 P11 VFEF此规范是否与正负电压相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muller,
    您是否会分享您的原理图(或其基本版本)并确定您询问的LMP9.1万中的确切节点? 这将有助于理解您的问题。

    此致,
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     所附文件是ADI.can LMP9.1万的设计,实现类似?的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muller,

    LMP9.1万支持各种配置,具体取决于您的化学传感器。 请查看下面的实施。 完全支持电位器功能:

    请使用下面的图表作为参考,但请参阅LMP9.1万数据表以了解更多详细信息。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp9.1万.pdf