This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:驱动直流耦合50欧姆负载时的最大输出电压是多少?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632547/opa695-what-is-the-maximum-output-voltage-when-driving-a-dc-coupled-50-ohm-load

部件号:OPA695

OPA695数据表中的所有示例都显示了驱动100欧姆负载的器件。 驱动50欧姆负载时,示波器在OPA695的输出端放置一个50欧姆系列电阻器。 我们需要在OPA695允许的最大电压摆动下,每16US发送一个40ns线性斜坡。 模拟显示,我可以获得对40ns斜坡的明显线性响应,6.2 电压峰值到峰值输出电压为50欧姆。 输出电流约为+/-3.1V/50ohm =62mA,在+/-70mA的85C规格范围内。 放大器输出直接驱动一根6英寸微同轴电缆,该电缆末端有一个50欧姆的接地端子。这是否有效? 如果没有50欧姆系列电阻器,放大器是否会振荡?

此外,如果我增加输入信号,使我在输出处接近70mA,我会获得一些对40ns斜率的可见非线性响应,这是我们可以接受的。 但是,设备是否会损坏? 此效应是否在模拟中正确建模?

我正在模拟中应用+/- 5.4V电源。 这会在驱动50欧姆负载时使设备烧坏吗? (电源规格为+/-6V最大值,+/-6V 6.5 绝对最大值)

OPA695 由具有差动+/-25mA电流输出的DAC直接驱动。 反馈电阻为500欧姆。 OPA增益为166欧姆。 我们正处于设计阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    阻抗匹配的目标是防止信号在端接处反射,从而导致失真。 为此,输入(传输线路)阻抗必须与负载(终端)阻抗匹配。 当信号轨迹长度超过信号波长的四分之一时,这一点非常重要。 由于放大器输出为低阻抗,因此添加了50欧姆系列电阻器,以便为信号提供50欧姆的源阻抗,以匹配50欧姆负载,但它也可能是100欧姆系列电阻和100欧姆负载。 以下是一个参考: www.ti.com/.../slla311.pdf。 但是,如您所知,这将使负载处的电压减半。 由于您需要完整的输出摆动值,并且同轴电缆相对较短,是否可以使用更大的电阻值来端接接接地,例如100欧姆?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的回复。 我们正在驾驶的50个负载是在光学调制器内,我们不能更改。 因此,6英寸同轴电缆的阻抗为50欧姆。 如果我们在接地时再增加100欧姆,则会超出OPA的电流驱动能力。 问:如果我们持续超出OPA695的驱动器容量(例如30 %),是否会损坏设备? OPA是否会变得不稳定和振荡? 我们愿意容忍一定数量的非线性行为达到极限,但希望线性区域仍然有效。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    在+/-5.4V电源上操作OPA695时,无论当前驱动能力如何,最大结点温度都不应超过150'C,这一点很重要。 最高结温主要决定设备是否受损,以确保长期可靠性和持续运行。

    工作结点温度由Tj = Ta + ThetajA*PD提供。

    其中,
    器件中的PD或功耗包括:1.无负载连接时的静态功耗(PQ)和2.驱动负载时器件内部的动态功耗或附加功耗(plad)。 静态电源(PQ)只是指定的空载电源电流(14.1mA)乘以整个零件的总电源(10.8V)。 当输出电压固定在任一电源电压的一半时(对于双极电源),50欧姆的接地电阻负载的负载将处于最大值。 在这种情况下,plpload =(vs/2)^2/RL包含反馈电阻。

    假设最坏情况示例和SOT23-6引脚封装,
    PD (最大)= 10.8 * 14.1mA +[(5.4 /2)^2]/(50|||(500+166))~ 153mW + 157mW = 310mW
    因此,Tj (最大)= 85'C +(0.31W * 150'C/W)= 131.5 'C

    您方案中的Tj (max)小于150 C的最大允许Tj (max) 因此,您应该能够在不损坏部件的情况下进行操作,以获得长期可靠性。 我认为,如果提高驱动器能力,OPA695不会变得不稳定和振荡。

    另一件事是,我不建议直接驱动带有OPA695输出的6英寸微同轴电缆。 相反,您可以在驱动电缆以实现稳定性之前,在OPA695输出上添加一个5至10欧姆系列电阻器。 由于上升时间仅为40nsec,因此您的应用可以使用未端接的源阻抗。

    此致,
    Rohit