Other Parts Discussed in Thread: OPA695
OPA695数据表中的所有示例都显示了驱动100欧姆负载的器件。 驱动50欧姆负载时,示波器在OPA695的输出端放置一个50欧姆系列电阻器。 我们需要在OPA695允许的最大电压摆动下,每16US发送一个40ns线性斜坡。 模拟显示,我可以获得对40ns斜坡的明显线性响应,6.2 电压峰值到峰值输出电压为50欧姆。 输出电流约为+/-3.1V/50ohm =62mA,在+/-70mA的85C规格范围内。 放大器输出直接驱动一根6英寸微同轴电缆,该电缆末端有一个50欧姆的接地端子。这是否有效? 如果没有50欧姆系列电阻器,放大器是否会振荡?
此外,如果我增加输入信号,使我在输出处接近70mA,我会获得一些对40ns斜率的可见非线性响应,这是我们可以接受的。 但是,设备是否会损坏? 此效应是否在模拟中正确建模?
我正在模拟中应用+/- 5.4V电源。 这会在驱动50欧姆负载时使设备烧坏吗? (电源规格为+/-6V最大值,+/-6V 6.5 绝对最大值)
OPA695 由具有差动+/-25mA电流输出的DAC直接驱动。 反馈电阻为500欧姆。 OPA增益为166欧姆。 我们正处于设计阶段。