Other Parts Discussed in Thread: THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS4551 您好,
有一个特定的TI pdf,详细介绍了使用THS4551的有源通带电路。
表2位于第6页。 它将R2列为反馈电阻器,将R3列为增益电阻器。 表6位于第9页。 它将R2列为衰减电阻器,将R3列为反馈电阻器...?
此外,还有一条电路(第6页的图5)概述了R2和R3,列出的组件值也与表6中的信息混淆。 这是错误吗? 我尝试使用第8页上的公式计算组件值,但阅读TI文档时感到困惑。
我不是电路,因此我不确定哪个电阻器可以控制2500的整体运算放大器增益。 我看到列出的通带增益公式取决于输入和增益电阻的比率。 这与通常取决于增益和反馈电阻比的常规运算放大器增益是否不同?
如果通带增益仅指滤波器的形状,则我不一定要增加该形状。 我只想获得2500的整体运算放大器增益,我不确定如何插入我的电阻值来实现这一目的。
此外,如果通带增益与运算放大器增益不同,它是否仍与运算放大器增益相加/乘,或者它们是否完全独立? 非常感谢任何帮助来解决这个问题!!