This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:TI pdf文档包含错误? 带通滤波器详细信息

Guru**** 2768845 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632162/ths4551-ti-pdf-document-contains-error-band-pass-filter-details

部件号:THS4551

您好,

有一个特定的TI pdf,详细介绍了使用THS4551的有源通带电路。   

www.ti.com/.../tiducc9a.pdf

表2位于第6页。  它将R2列为反馈电阻器,将R3列为增益电阻器。  表6位于第9页。  它将R2列为衰减电阻器,将R3列为反馈电阻器...?  

此外,还有一条电路(第6页的图5)概述了R2和R3,列出的组件值也与表6中的信息混淆。  这是错误吗?  我尝试使用第8页上的公式计算组件值,但阅读TI文档时感到困惑。   

我不是电路,因此我不确定哪个电阻器可以控制2500的整体运算放大器增益。  我看到列出的通带增益公式取决于输入和增益电阻的比率。   这与通常取决于增益和反馈电阻比的常规运算放大器增益是否不同?   

如果通带增益仅指滤波器的形状,则我不一定要增加该形状。  我只想获得2500的整体运算放大器增益,我不确定如何插入我的电阻值来实现这一目的。  

此外,如果通带增益与运算放大器增益不同,它是否仍与运算放大器增益相加/乘,或者它们是否完全独立?  非常感谢任何帮助来解决这个问题!!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    表6是方程式3至7中列出的组件定义,其中R3是反馈电阻。 如您所述,表2是指图5中所示的组件。 我明白这是如何令人困惑的,并对它没有更清楚表示歉意。 我将与原始作者一起编辑,以保持一致性。

    对于增益,"通带增益"是通带中有源滤波器电路的最大增益。 因此,如果您希望在滤波器传递信号的频率下获得2500的增益,则您需要将通带增益设置为2500。 此增益在概念上类似于您从标准运算放大器配置中获得的增益,其中增益由RF和rg设置, 但是对于带通滤波器,我们也有电容器,它们会增加,然后在您通过频率的周围滚动频率,以减少不需要的信号频率。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHA我当时使用图5插入公式!   糟糕。

    谢谢Jacob,这消除了我的困惑,我理解传球带的效果会好得多!