This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:标称封装高度

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639346/ina301-nominal-package-height

部件号:INA301

大家好,

在数据表中,封装高度列为1.1 mm max 请确认标称高度和公差吗?

此致,

凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey,

    VSSOP-8是一个非常常见的软件包。  我相信DGK软件包附录是准确的。  此外,如果您需要BXL或STEP文件,可通过在 https://webench.ti.com/cad/上搜索INA301找到它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    我的问题是:标称高度和最小高度是多少? 软件包附录仅列出最大值。 即使在我们的通用包装页面上,也仅列出最大值。

    www.ti.com/.../mpds028d.pdf

    此致,
    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey,

    似乎 年前提出过同样的问题,但没有结果。  我不知道为什么没有这方面的说明,所以我会与我们的包装团队讨论,看看他们是否可以在这一主题上有所说明。  这可能需要几天时间,具体取决于他们的负载。  同时,我也明白,即使我得到了最小厚度的答案,也不能保证,如果客户按照该规格进行设计,他们将自行承担风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    感谢包装团队的检查。 我以前在不同的设备上都能从他们那里获得答案: e2e.ti.com/.../61.9785万

    这并不是为了让客户能够设计到标称或最小高度。 为了符合零件创建规则,供应商需要指定数据。

    此致,
    凯西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey,

    这不是保证,下面是我从包装团队获得的典型数字。