This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393数据表中存在矛盾。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631667/lm393-contradiction-in-the-lm393-data-sheet

部件号:LM393

在第9页的数据表(TI网站的lm393.pdf)中,它表示

输出包括开路漏极NPN (下拉或低侧)晶体管。 输出NPN将吸收电流
当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时。 VOL是
电阻性,将随输出电流而扩展。 有关输出电流的VOL值,请参见图3

然后在第11页上显示

1.当IN-和IN+都在共模范围内时:
(A)如果IN-高于IN+且偏移电压,则输出为低电平,且输出晶体管正在下沉
电流
(B)如果IN-低于IN+且偏移电压,则输出为高阻抗,而输出晶体管为
不导电

这些似乎相互矛盾。

第二段似乎与我的主板的工作方式完全相同。 对吗?  数据表中是否有错误,或者我是否理解错误?

谢谢

Tim Woolaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothy:

    我们意识到这种矛盾。 由于其他问题,修正后的LM393数据表发布延迟。

    8.2 .2.1 部分的措辞正确。

    以下是第7.3 节的修订案文:

    '输出包括开路漏极NPN (下拉或低侧)晶体管。 输出NPN将吸收电流
    当负输入电压高于正输入电压和偏移电压时。 VOL是
    电阻性,将随输出电流而扩展。 有关输出电流的VOL值,请参见图3。'

    下周将出现更正后的数据表。