请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM393 在第9页的数据表(TI网站的lm393.pdf)中,它表示
输出包括开路漏极NPN (下拉或低侧)晶体管。 输出NPN将吸收电流
当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时。 VOL是
电阻性,将随输出电流而扩展。 有关输出电流的VOL值,请参见图3
然后在第11页上显示
1.当IN-和IN+都在共模范围内时:
(A)如果IN-高于IN+且偏移电压,则输出为低电平,且输出晶体管正在下沉
电流
(B)如果IN-低于IN+且偏移电压,则输出为高阻抗,而输出晶体管为
不导电
这些似乎相互矛盾。
第二段似乎与我的主板的工作方式完全相同。 对吗? 数据表中是否有错误,或者我是否理解错误?
谢谢
Tim Woolaver