This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:高怠速电流消耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630631/opa551-high-idle-current-consumption

部件号:OPA551

您好,

我们正在使用OPA551 (SO-8封装)来生成+/- 24V的波形(通过DAC控制)。 但是,当我们将电源的+24V连接到V+(引脚7),将-24V连接到V-(引脚1,4和5)时,如果有或没有任何类型的输入,功耗约为140mA。 我们的输出电流仅限于2mA。 IC与100nF和10nF电容器分离。

最终,OPA551工作完美,但唯一的问题是,说实话,功耗极高。 是否有解决此问题的简单方法? 我已经试过几次芯片,但结果都是一样的。

谢谢!

- Raoul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raoul,

    140mA大约是OPA551静态电流的20倍。 请提供一份示意图副本,以便我们验证是否存在配置问题? 此外,我建议使用高阻抗示波器探头查看放大器的输出,以查看是否存在任何振荡,因为这会显著增加功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的快速回复。 请在下面找到示意图。

    本周晚些时候,我将使用示波器再次仔细观察电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉乌尔

    感谢您的分享。 请您说明一下上述原理图中的Vcc是什么,以及当运算放大器下沉140mA时,您看到的输出电压是多少?

    此外,为了正确地断开电源,您应该将电容器置于每个电源导轨上的接地位置,而不是将电容器置于两个导轨之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针脚2 (-in)与输出的反馈 :

    针脚3上的DAC控制电压(+in)

    我还拆除了+24V和-24V导轨之间的100nF电容器,并将其更换为2个分别从+24V -> 0V和-24V -> 0V的电容器。 不幸的是,目前的消耗量没有减少。

    此外,VCC为5V。

    在上图中,唯一的负载是示波器探头,应约为1M欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,看起来运算放大器毕竟不是问题。 我们使用3.3V -> 5V无电感转换器的电路似乎无法达到预期的效果。

    我刚刚做了一个快速测试,将5V电压放在PCB上(而不是转换器),电流消耗降低到我们预期的80mA左右。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您能够解决问题! 如果还有其他需要我们帮助的地方,请告诉我们。