This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:需要使用并联电阻从MOSFET电源桥的低侧感应逆变器的充电/放电直流电流。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO124, INA240, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631224/ina240-need-to-sense-charging-discharging-dc-current-of-inverter-from-low-side-of-mosfet-power-bridge-by-using-shunt-resistance

部件号:INA240
主题中讨论的其它部件:ISO122ISO124AMC1301

由于问题是在分流电阻上的高直流电压也很高,这使蓄电池负极产生地面浮子。 同样会干扰控制器接地,或者电流可能会流经控制电路。 因此,同样,我正在寻找控制器接地和蓄电池接地的功能隔离。  

我想在全差动模式下使用蓄电池接地的运算放大器隔离接地来感应电流。 请为两个电路之间至少提供功能接地电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaurav,

    我们将回顾您的电路,并在今天通过后续问题/反馈与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gaurav:

     

    您可能需要查看AMC1301,它是一个隔离式电流监控器。 或者,您可以使用INA240 + ISO放大器的拓扑,类似于您绘制的拓扑。 TI提供了一些ISO放大器,如ISO124和ISO122。

     

    如果没有其他令人信服的理由,我仍会考虑非隔离架构。 通过良好的接地实践和布局设计,可以最大限度地减少地面浮动的影响。 以下是一篇有关各种PCB设计技术的文章,可能对http://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf有所帮助

     

    请注意,广

    应用程序支持-电流感应