This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于驱动共模引脚的精密低功率部件

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, TLV333, OPA313, OPA388, OPA188
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630092/precision-low-power-part-to-drive-common-mode-pin

主题中讨论的其他部件:OPA333TLV333OPA313OPA388OPA188

我需要一个提示,说明在下面的电路中,U2使用哪种运算放大器。 TI的线卡非常大,因此我想挑选一款能够工作,功耗尽可能低(<2mA),噪声低,成本最低的部件,并且它是一种多通道设计。 关于我最初假设的噪音,它不需要极低的噪音,因为噪音往往会被系统的CMMR (ths + AD)抵消,但我可能错过了一些东西。 我还假设它在输出阻抗方面并不要求严格,但我再次希望确保我没有错过任何东西。 我正在寻找具有良好PSSR抑制的部件,即使+5V电压已很好地分离,并且尽可能安静。

AD参考电压为5V,但可以更改为4.096 ,因此AD VCM输出在最终设计中可能为2.5 或2.0V。

那么,您会建议哪些部分?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提及,最好是SOT封装中的单放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您的规格,我建议您看看OPA333,TLV333 (成本优化的OPA333)和OPA313。

    最佳,

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    首先,感谢您的快速响应。 对于我的应用程序来说,这些项目似乎太吵了。 我想在噪音和微功率之间有一种妥协。 是否有噪音低于10nV/rtHz的部件? 我正在对设计进行故障排除,我面临的一块砖墙与噪音有关,因此我受到了创伤;)并尝试降低该部门的任何风险。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。  OPA188和OPA388是噪声低于10nV/rtHz的零漂移部件。

    最佳,

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Errol,这两个都不错,非常感谢。