请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:OPA333, TLV333, OPA313, OPA388, OPA188
我需要一个提示,说明在下面的电路中,U2使用哪种运算放大器。 TI的线卡非常大,因此我想挑选一款能够工作,功耗尽可能低(<2mA),噪声低,成本最低的部件,并且它是一种多通道设计。 关于我最初假设的噪音,它不需要极低的噪音,因为噪音往往会被系统的CMMR (ths + AD)抵消,但我可能错过了一些东西。 我还假设它在输出阻抗方面并不要求严格,但我再次希望确保我没有错过任何东西。 我正在寻找具有良好PSSR抑制的部件,即使+5V电压已很好地分离,并且尽可能安静。
AD参考电压为5V,但可以更改为4.096 ,因此AD VCM输出在最终设计中可能为2.5 或2.0V。
那么,您会建议哪些部分?
提前感谢您的帮助。