This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:VPU引脚电压范围

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641078/ina3221-vpu-pin-voltage-range

部件号:INA3221

您好,团队,

INA3221 VPU针脚电压范围是多少? 我们是否可以使用3.3V作为VPU (Vs的电压相同)?

在数据表中,仅标记26V最大电压。 如果使用VPU作为偏倚,我认为这里可以使用3.3V电压。

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johnny:

    3.3V的VPU将正常工作,因为这是电源。

    此致,
    Peter Iliya