This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300: XTR300:如何使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629608/xtr300-xtr300-how-to-use

部件号:XTR300

您好,

我会使用XTR300来驱动负载,使用 +/-15V电源提供+/-20mA输出电流。  最坏情况下,负载可能从80欧姆到700欧姆不等。 我知道我的负载将达到700欧姆的极限,但这是可以接受的。  

我的目标还包括 识别负载的断路和短路。

如果我从数据表中很清楚, 在"电流输出模式"中,我只有过载(EFL)标志和 负载输出电压的IAOUT电压测量值。  在此配置中,我只能测量断路 条件(标志EFL)和负载输出电压,但我无法测量短路 ,因为 我没有负载上的电流信息。  

因此,我将 使用"外部配置模式"来测量输出电流(Imon)和输出电压(IAOUT),以便通过SW详细说明来计算负载条件(负载断路和短路)。

有人可以帮助我确认我是否选择了正确的解决方案?

其他问题:在"外部配置模式"下,EFL ,EFCM,EFOT标志仍在工作,或者我 必须 使用 10kOhms上拉功能将其保留为未使用状态?

感谢您的支持。

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea:

    在电流输出模式下,如果不知道输出电流,您将不知道INA的输出是0伏,因为存在零电流情况或短路情况。 但是,如果您有输入信号的相关信息(例如,使用DAC驱动),则您会知道输出电流何时应该为非零,因此,如果您读取的电压为0V,则可以得出负载短路的结论。

    您在外部配置模式下使用XTR300的解决方案是合理的,只需记住这意味着您需要添加外部组件以关闭运算放大器的反馈,并相应地调整补偿电容器。 错误标志仍将在外部配置模式下运行。  EF_LD将指示过电流条件(由M2设置),EF_CM将指示是否超过INA的共模输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我尝试更好地指定我的需求。
    使用当前输出模式和DAC输出控制,对于我的项目来说,它不够强大。 我必须监控输出负载的电流和电压。
    因此,我重点关注"外部配置模式"。
    数据表的图4中是否说明了正确的连接? 我知道我必须将"Set"和"Imon"针连接在一起才能闭合环路。 但我不能理解在Imon引脚上使用电阻器,因为它与Rset平行。
    如果我以这种方式闭合回路,如何监测输出电流? 还是最好在不使用“Imon”的情况下闭合回路,并仅用于监控1/10的输出电流?
    您能给我发送一张具有正确连接的图纸,以获得+/- 20mA输出吗? 我的DAC输出(VIN)可以从0.5V到2.5V不等,要监控的输出负载最大可以为660Ohm。
    帮助我了解OPA块内的电路类型
    评估我必须使用哪种反馈网络。

    非常感谢。
    Andrea Rossi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrea:

    正确的连接如图4所示,但您不能进行所有连接。 例如,如果您选择将Imon连接到固定引脚,则不需要Imon上的电阻器。 或者,如果您选择使用外部反馈网络,则无需将Imon连接到设置引脚,但您可能需要Imon上的电阻器来测量电流。

    XTR300内的OPA用于作为电流反馈放大器工作,因此您不能只将电阻器放在反馈网络中,或者您将像标准非反相放大器一样放大输入信号,而不会强制恒定,负载无关的电流输出。 我认为最简单的方法是使用当前输出模式。 如果您可以测量RSET的电压(相当于输入电压减去任何偏移),那么您可以确定输出电流是多少,因为通过RSET的电流是输出电流的十分之一。 换言之,Iout = 10 * V_RSET / RSET。 只要您使用高阻抗缓冲器,引入的错误就可以忽略不计。 请告诉我这是否适合您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。
    我将再次评估当前输出模式。
    无论如何,您能否提供内部OPA电路的更详细信息,以便设计一个反馈,使电流发生器在"外部配置模式"中+/- 20mA?
    或者,您能否帮助我设计反馈网络,使其具有+/-20mA电流发生器?
    根据实际的德克萨斯文档,我无法设计它。
    请告诉我。

    Andrea Rossi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea,

    请参阅随附的文件,了解我认为可以满足您要求的示例设计。 我已将其调整为您所需的输入/输出范围。

    内部OPA是标准电压反馈运算放大器,但是输出电流镜像用于提供反馈,因为这允许您调节到特定的输出电流级别,而不是电压输出级别。 没有一种直接的方法来实现这一点,我不相信有太多理由,因为已经提供了精确电流镜像。  

    e2e.ti.com/.../XTR300-Example-Design.TSC