您好,
我会使用XTR300来驱动负载,使用 +/-15V电源提供+/-20mA输出电流。 最坏情况下,负载可能从80欧姆到700欧姆不等。 我知道我的负载将达到700欧姆的极限,但这是可以接受的。
我的目标还包括 识别负载的断路和短路。
如果我从数据表中很清楚, 在"电流输出模式"中,我只有过载(EFL)标志和 负载输出电压的IAOUT电压测量值。 在此配置中,我只能测量断路 条件(标志EFL)和负载输出电压,但我无法测量短路 ,因为 我没有负载上的电流信息。
因此,我将 使用"外部配置模式"来测量输出电流(Imon)和输出电压(IAOUT),以便通过SW详细说明来计算负载条件(负载断路和短路)。
有人可以帮助我确认我是否选择了正确的解决方案?
其他问题:在"外部配置模式"下,EFL ,EFCM,EFOT标志仍在工作,或者我 必须 使用 10kOhms上拉功能将其保留为未使用状态?
感谢您的支持。
Andrea