This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:INA139和TPS2.2959万开关

Guru**** 2519240 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638139/ina139-ina139-and-tps22959-switch

部件号:INA139
主题中讨论的其他部件:INA282TPS2.2959万

您好Peter,  

我们在之前的对话中讨论了INA139 感应10A电流 和INA282感应10mA至50mA的问题,如下图所示。

我希望能够断开电路的这一部分,我指的是INA282,INA139和Rshun, 因为在我的应用中绝对需要它来测量70uA的第三个电流。 关于信息, 我的应用包含3 个连续的工作相位:

阶段1:检测10A

相位2:感应50mA

相位3:感应超低电流70uA。使用外部模块(NI9203)可以感应+-20mA之间 的电流(我不知道我是否可以找到德州仪器(TI)的电流传感器来测量此电流)来感应此电流。

我最大的问题是,当  我 正在测量70uA电流时,是否可以按下图所示添加2个开关来断开此电路。 我已经知道,从逻辑上 讲,不应该说什么,因为这样做会扭曲这一措施。  

如果使用TPS2.2959万开关断开电路, 则它具有超低的Ron电阻,因此通常不会对测量产生太大影响。  

1-您认为是否可以在电流传感器中添加此类CI。  

2-它是否存在于德州仪器(TI)能够测量电流Arroud 70uA的电路中。问题在于它是否能够集成在同一电路板中。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们现在正在查看此电路,不久将与您联系。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在使用开关和部件时没有发现问题;但是,我不确定TPS2.2959万是否能够承受55A电流峰值。 至于赛道的其他部分,您似乎已经完成了我提出的其中一个选择。 请务必参考INA282。

    准确测量小电流的限制因素主要是IB (输入偏置电流),虽然我们有带IB < 70uA的网吧点点通,但这可能会根据您的VCM和Vdiff而变化。 我在这里提到了我们的最低电流测量部件以及IB错误的表现方式:
    e2e.ti.com/.../3593.how-vos-and-ib-affect-small-current-measurements

    但以下是一些使用其他非CSM器件测量小电流的TI解决方案:

    www.ti.com/.../TIPD135
    www.ti.com/.../TIPD104
    http://www.ti.com/tool/TIPD156

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    感谢您的回复。

    是的,我已经验证了TPS2.2959万的数据表,它不支持55A电流峰值,我认为它的最大电流是17A。

    但是,德州仪器(TI)是否有其它电路可以充当能够支持此峰值电流的开关?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achref,

    我认为最好在此处向电源开关和电源路径保护论坛提出此问题:

    最佳,

    Peter Iliya

    电流感应放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter

    我只想问一下INA282 (感应10-50mA)和INA139 (感应10A)的解决方案,并与相同的并联电阻器。
    当我感应到10A时,INA282将如何反应;当我感应到10-50mA时,INA139将如何反应?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achref您好!

    当负载为10A且并联电压为500mV (Rshunt = 50mOhm)时,则INA282 (增益50)将具有接近电源轨的饱和输出电压。 500mV差动电压不会超过5V的绝对最大差动电压。 一旦电流降至50mA,INA282输出将有轻微延迟,从5V降至INA282输出级线性范围内的输出电压。 此方案已使用数据表的图31进行了测试。

    当负载为50mA且并联电压为2.5mV时,INA139可能会提供一些小输出电流。   INA139产生的电压输出的低度取决于INA139在50mA期间的共模电压,如数据表输出规格中所示。

    此致,

    Peter Iliya