This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:电压噪声@200kHz

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639300/opa388-voltage-noise-200khz

部件号:OPA388

您好,

我有一个关于OPA388的问题。
在200kHz时是否有电压噪声数据?
我想确认一下它在200kHz时是否有一些假性。


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itali

    在plase下面,查看显示OPA388输入电压噪声频谱密度高达10MHz的原始数据。  在图形中,您可能会注意到峰值与峰值之间的变化,这是由于在f=10kHz和f=100kHz时更改增益所导致的。  在约200kHz标记处可以看到切碎器噪音,充电泵噪音超过10MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marek LIS,

    感谢您的回复。


    此致,
    意大利语