Other Parts Discussed in Thread: OPA567, TINA-TI
主题中讨论的其他部件: TINA-TI
您好,
OPA567 PSpice型号是否包括输出阻抗?
我们的客户使用OPA567 PSpice型号,他们输入DC信号,G=1,RL=1欧姆。
在数据表中,G=1,DC的输出阻抗为0.1欧姆。
我认为该型号不包括输出阻抗。
如果不包括该型号的输出阻抗,请与您分享OPA567的修订型号吗?
此致,
柳枝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ryuji您好!
我测试了OPA567模拟模型闭环输出阻抗Zcl,并将其与数据表第12页的图表进行了比较。 OPA567型号设置为闭环增益+1 V/V,由电流源反向驱动,闭环置入阻抗扫描频率。 结果汇总在下图中。
数据表Zcl图形显示在左下角。 这用于比较。 右上角的图形是未经修改的模拟模型生成的Zcl。 此Zcl图解的曲率与数据表Zcl曲线非常相似,但阻抗向下移动,在所有频率下都很低。
将电阻直接与OPA567输出串联增加约55欧姆,使Zcl曲线向上移动,此图中显示的阻抗值也与数据表图形很好地匹配。 在比较左下图和右下图中的点时可以看到这一点。
我建议将55欧姆电阻器添加到图中所示的输出中,添加到您要评估的任何电路中。 这样做将使任何交流分析(如稳定性分析)更加准确。 但是,在驱动高电流负载时,应将电阻器设置为0欧姆。 否则,电阻器上的压降将成为问题。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
Ryuji您好!
我不确定 我是否理解 您的要求?
在我之前的回应中,我在TINA图的左上角显示了TINA OPA567 Zcl测试电路。 它包含一个OPA567单位增益放大器电路,其中的输出由交流电流源反向驱动。 在TINA中选择Analysis (分析)选项卡,然后选择AC Transfer (交流传输)特性。 选择Gain (增益)复选框并运行模拟。
模拟完成并显示图表后,单击垂直刻度并将标题从增益(dB)改为欧姆。 此外,将比例更改为对数比例。 您可以根据需要设置限制,以最佳查看Zcl与频率信息。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好Thomas San:
感谢您的回复。
我根据TINA-TI参考设计进行模拟,并根据您的建议更改原理图。
但是,我不能得到同样的结果。 因此,我想获取您的仿真文件。
我附上了TINA-TI设计。 如果文件中有任何错误,请告诉我。
e2e.ti.com/.../OPA567-zcl-55ohms.TSC
此致,
柳枝
Ryuji您好!
使用您的TINA 文件时,确实得到了相同的OPA567 Zcl结果。 这可能只是正确设置称重器的问题。
我已附上我的OPA567 TINA电路文件供您尝试。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好,Kodera San,
需要重新设计OPA567的模拟模型,因为当前模型不能产生正确的开环(Zo)和闭环输出(Zcl)阻抗。 这些参数在我们较新的模型开发中设置正确,但许多较旧的模型(如OPA567 )并没有从我们多年来对Zo的了解中受益。 我们意识到需要更好的OPA567型号,但它 前面还有许多其他型号,因此不会很快出现新型号。
同时,当前模型可成功用于常规电路仿真和稳定性分析。 但是,这一模式需要在这两种情况下以不同的方式适用:
请了解55欧姆电阻 器位于反馈回路中,并回顾输出,Zo将是模型中的原始值加上55欧姆除以回路增益。 环路增益是在任何特定频率下开环增益与闭环增益之间的差值。 因此,如果回路增益为 60 dB (1000 V/V),则它添加到 Zo的电阻为55欧姆/1000或55毫欧姆。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好,Kodera San,
我们所掌握的关于Zcl的唯一信息是数据表页面上提供的信息。 当12 Iout <+/-静态电流==>高阻抗(1.2MHz时接近45ohm,20kHz时为1ohm)时,图形支持。 我们知道,随着 输出源/汇的输出电流越来越大,开环输出阻抗(Zo)和闭环输出阻抗(Zcl)都将降低。 根据 对较新运算放大器的相同测量, Quququient电流情况 下产生最高Zo,曲线将随着输出 提供负载电流而变低。
10至20 kHz位于Zo图形的低端,我们可以看到Zo是欧姆或更低,在 80 mA输出电流电平下,它应该是欧姆的一小部分。
此致,Thomas
精密放大器应用工程