This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:PSpice模型中的输出阻抗

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/636631/opa567-output-impedance-in-the-pspice-model

部件号:OPA567
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

OPA567 PSpice型号是否包括输出阻抗?

我们的客户使用OPA567 PSpice型号,他们输入DC信号,G=1,RL=1欧姆。
在数据表中,G=1,DC的输出阻抗为0.1欧姆。
我认为该型号不包括输出阻抗。

如果不包括该型号的输出阻抗,请与您分享OPA567的修订型号吗?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    我测试了OPA567模拟模型闭环输出阻抗Zcl,并将其与数据表第12页的图表进行了比较。 OPA567型号设置为闭环增益+1 V/V,由电流源反向驱动,闭环置入阻抗扫描频率。 结果汇总在下图中。

    数据表Zcl图形显示在左下角。 这用于比较。 右上角的图形是未经修改的模拟模型生成的Zcl。 此Zcl图解的曲率与数据表Zcl曲线非常相似,但阻抗向下移动,在所有频率下都很低。

    将电阻直接与OPA567输出串联增加约55欧姆,使Zcl曲线向上移动,此图中显示的阻抗值也与数据表图形很好地匹配。 在比较左下图和右下图中的点时可以看到这一点。

    我建议将55欧姆电阻器添加到图中所示的输出中,添加到您要评估的任何电路中。 这样做将使任何交流分析(如稳定性分析)更加准确。 但是,在驱动高电流负载时,应将电阻器设置为0欧姆。 否则,电阻器上的压降将成为问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas San:

    感谢您的支持。
    您能否分享Zcl模型测试设计?

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    我不确定 我是否理解 您的要求?

    在我之前的回应中,我在TINA图的左上角显示了TINA OPA567 Zcl测试电路。 它包含一个OPA567单位增益放大器电路,其中的输出由交流电流源反向驱动。 TINA中选择Analysis (分析)选项卡,然后选择AC Transfer (交流传输)特性。 选择Gain (增益)复选框并运行模拟。

    模拟完成并显示图表后,单击垂直刻度并将标题从增益(dB)改为欧姆。 此外,将比例更改为对数比例。 您可以根据需要设置限制,以最佳查看Zcl与频率信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas San:

    感谢您的回复。
    我根据TINA-TI参考设计进行模拟,并根据您的建议更改原理图。
    但是,我不能得到同样的结果。 因此,我想获取您的仿真文件。
    我附上了TINA-TI设计。 如果文件中有任何错误,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../OPA567-zcl-55ohms.TSC

    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    使用您的TINA 文件时,确实得到了相同的OPA567 Zcl结果。 这可能只是正确设置称重器的问题。

    我已附上我的OPA567 TINA电路文件供您尝试。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA567-Zcl-Test-01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas San:

    RL - 1欧姆且Vswing = 2 Vpp,表示超过1A负载。
    2 V输出能力在Vs = 2.7 V时保持不变
    这似乎意味着小于0.7 欧姆,高达100 kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas San:

    我叫Kodera。 我是一名电路设计工程师。
    现在,我正在使用OPA567设计电路。

    请检查数据表中的图形。 -->“最大输出电压与频率”
    RL = 1欧姆,Vswing = 2 Vpp,表示超过1A负载。
    2 V输出能力在Vs = 2.7 V时保持不变
    这似乎意味着低于0.7 ohm至100 kHz。

    它与插入55 Ω 时的阻抗特性不兼容。
    我认为这两个特征图都有一个错误。

    OPA567具有出色的2A输出性能。 我认为10 kHz时不会有0.45欧姆...
    我认为原来的SPICE模型是正确的。 (无55欧姆插入)
    你怎么看?

    此致,
    Satoshi Kodera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kodera San,

    需要重新设计OPA567的模拟模型,因为当前模型不能产生正确的开环(Zo)和闭环输出(Zcl)阻抗。 这些参数在我们较新的模型开发中设置正确,但许多较旧的模型(如OPA567 )并没有从我们多年来对Zo的了解中受益。 我们意识到需要更好的OPA567型号,但它  前面还有许多其他型号,因此不会很快出现新型号。

    同时,当前模型可成功用于常规电路仿真和稳定性分析。 但是,这一模式需要在这两种情况下以不同的方式适用:

    1. 常规模拟- 使用OPA567,而不添加55欧姆系列输出电阻器。 这将允许在高电流级别模拟OPA567模型。 55欧姆电阻器的压降太大,无法进行精确的电路模拟。
    2. 稳定性分析-使用OPA567型号,并安装55 Ω 系列输出电阻器。 最坏的情况是,在 最高开环输出阻抗Zo的情况下发生相位差降级,这种情况发生在非常低的输出电流级别。 当55欧姆电阻器位于电路中时,请勿尝试使用模型提供高输出电流。

    请了解55欧姆电阻 器位于反馈回路中,并回顾输出,Zo将是模型中的原始值加上55欧姆除以回路增益。 环路增益是在任何特定频率下开环增益与闭环增益之间的差值。 因此,如果回路增益为 60 dB (1000 V/V),则它添加到 Zo的电阻为55欧姆/1000或55毫欧姆。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas San:

    感谢您的快速回复。

    我了解OPA567型号的特性和情况。

    通过输出电流(例如高于或低于静态电流),我认为它具有高度依赖的Iout与阻抗特性。

    输出<+/-静态电流==>高阻抗(1.2MHz时接近45ohm,20kHz时为1ohm)
    Iout >+/-静态电流==>电流驱动器的低阻抗(6欧姆? 小于1.2MHz时,0.1ohm (20kHz时)
    这种认可是否正确? 我特别关注10 kHz到20 kHz之间的阻抗。

    >最坏情况下,当开环输出阻抗Zo达到最高时,相位裕度会降低,
    >在极低输出电流水平下会发生这种情况。

    "极低输出电流"是多少? (几个mA -->例如10mA)
    我们期望低阻抗可以在恒定电流或更高的情况下保持。
    我们的设计应用始终具有超过80 mA的负载电流(恒定电流源)。
    如有必要,可以提供虚拟负载。

    请告诉我们是否有办法保持低阻抗。

    谢谢

    此致,
    Satoshi Kodera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kodera San,

    我们所掌握的关于Zcl的唯一信息是数据表页面上提供的信息。 当12 Iout <+/-静态电流==>高阻抗(1.2MHz时接近45ohm,20kHz时为1ohm)时,图形支持。 我们知道,随着 输出源/汇的输出电流越来越大,开环输出阻抗(Zo)和闭环输出阻抗(Zcl)都将降低。  根据  对较新运算放大器的相同测量, Quququient电流情况 下产生最高Zo,曲线将随着输出 提供负载电流而变低。

    10至20 kHz位于Zo图形的低端,我们可以看到Zo是欧姆或更低,在    80 mA输出电流电平下,它应该是欧姆的一小部分。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas San:

    感谢您的回复。

    我理解以下内容。
    -在静态电流情况下,Z变为阻抗高。
    - Zo和Zcl都随着输出电流的增大而降低。

    我们将通过实验确认依赖性。

    非常感谢您提供信息。

    此致,
    Satoshi Kodera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科德拉山

    感谢您的反馈。 请告诉我您在80 mA电流源应用中对OPA567 Zcl有何看法。 我很想看看它是如何运作的。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程