This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:对INA128的请求

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639604/ina128-request-for-ina128

部件号:INA128

尊敬的TI:


INA128 用于构造差分放大器电路,以测量电池之间的电压
 1) INA128UA当电源电压±15V时,请查询15V或以上的电压是否可通过输入差动输出
   Ex)+输入端:20V,-输入端:如果15V为输入,是否是可以检查5V差动输出的部件?
 2) INA128IA电源电压介于-5V ~ 24V之间是否可测量上述查询部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ:您好!

    您不能在任何一个输入端输入超过电源的电压,因为这会导致内部输入放大器饱和,从而导致输出不正确。

    如果您的电源为+24V和-5V,则只要您保持在共模输入范围内,就可以测量两种电压的差值。 下图显示了给定配置中INA128的输入和输出限制。  

    如果您愿意,可以在以下软件部分下载此工具: