This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:保护二极管

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638463/tlv274-protection-diode

部件号:TLV274

您好,

有人可以告诉我,这个AOP,TLV274,在其输入V+和V-?上是否有内部保护二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zodiac,

    TLV274具有从每个输入和输出引脚到两个电源引脚的二极管。 V+和V-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald,

    感谢您的回答。
    您能告诉我它们的夹紧电压是多少吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z,

    电压取决于电流和温度。 我建议电流显示在+/-1mA以下。 请记住,系统必须使用所有到V+二极管和V-二极管的电流。 换言之,V+二极管电流尝试为V+总线供电。

    室温曲线;输入电流和输入电压。 V+= V-= 0伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:
    感谢您的回答。 我谨记这一建议,以实现我的设计。
    此致,