This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:正输出电压与输出电流和负输出电压与输出电流的比较,VS =±15 V,R L = 2 kΩ

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638334/opa1622-positive-output-voltage-vs-output-current-and-negative-output-voltage-vs-output-current-with-vs-15-v-and-r-l-2-k

部件号:OPA1622
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好

如果我们询问OPA1622,您会介意吗?

您是否有 数据"Positive Output Voltage vs Output Current"(正输出电压与输出电流)和"Negative Output Voltage vs Output Current"(负输出电压与输出电流),其中VS =±15V,RL = 2kΩ。
在数据表上,有VS =±18 V,RL = 2kΩ 的数据。
(电流值相同,因此输出电压 是否不同?(约为±14.2V?))

通过TINA-TI的数据,我们发现了 Vs=±15V的数据。
但是 ,我们猜它的条件是Ta=25C。(我们还需要Ta=-40C,85C,125C的数据。)  
e2e.ti.com/.../2017.1109万_5F00_OPA1622.TSC</s>1622.

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    请查看数据表第13页上的图38和图39 -这些图表显示输出摆动至两个导轨的功能是输出电流的函数。  

    对于+/-15V电源,从垂直轴中减去3V,图形将正确,因为摆动到轨的电压不会随电源电压而变化;换句话说,18V将替换为15V,16V替换为13V,-18V替换为-15V,-16V替换为-13V,等等,图形将保持不变。