请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA1622 主题中讨论的其他部件: TINA-TI
大家好
如果我们询问OPA1622,您会介意吗?
您是否有 数据"Positive Output Voltage vs Output Current"(正输出电压与输出电流)和"Negative Output Voltage vs Output Current"(负输出电压与输出电流),其中VS =±15V,RL = 2kΩ。
在数据表上,有VS =±18 V,RL = 2kΩ 的数据。
(电流值相同,因此输出电压 是否不同?(约为±14.2V?))
通过TINA-TI的数据,我们发现了 Vs=±15V的数据。
但是 ,我们猜它的条件是Ta=25C。(我们还需要Ta=-40C,85C,125C的数据。)
e2e.ti.com/.../2017.1109万_5F00_OPA1622.TSC</s>1622.
此致,
松本博塔