This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:锁模带宽,锁模回转速率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659124/lmh6553-clamp-bandwidth-clamp-slew-rate

部件号:LMH6553

你(们)好

LMH6553提供锁模带宽和锁模回转率作为锁模性能参数。

我无法理解这些参数的含义。

您是否有任何材料解释这些参数?

请告诉我这些参数和条件是什么?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    锁模带宽是指锁模阈值电压值的变化在输出引脚处传播的速度。 锁模回转速率只是在锁模阈值引脚处为100 % 超速推导的锁模带宽。 锁模带宽和转换率均作为模拟参数提供,不在工作台上进行测试。

    我希望这有助于回答您关于LMH6553的问题。

    锁模带宽测量:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit

    感谢您的回复。

    抱歉,我无法获得以下答案。

    "锁模回转速率只是从锁模阈值引脚处的100 % 超速驱动的锁模带宽推导而来。"

    让我再问一个有关锁模回转速率的问题吗?

    1.您能告诉我100 % 超速的含义吗? 指示输出是否为夹紧?

    2.在斜坡电压超过52V/us时,锁模功能是否工作正常?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复延迟。

    要回答您的问题:

    1.锁模回转速率是指锁模阈值引脚(VCLAMP)上步进输入输出的锁模电压变化速率。 如您从数据表中所知,锁模阈值引脚(VCLAMP)应 在VCM < VCLAMP < VCM + 2V范围内。 100 % 超速是指VCLAMP从VCM +0.1V到VCM +1.9V。

    例如,在以下示意图中,VCM设置为1.5V。 因此,100 % 锁模过速将指的是锁模阈值引脚(VCLAMP) 的电压范围为1.6V至3.4V。 现在, 输出处的此钳位电压变化速率将确定钳位阈值引脚的转换速率,该变化速率为52 V/us。   

    2.锁模转换速率独立于实际信号路径转换速率,该速率在2300V/us时指定。 锁模功能应在信号路径转换速率超过52V/us时正常工作。 请注意 ,VCLAMP通常设置为直流电压,而不 是不断更改步进输入, 并且夹钳转换率是从该步进输入导出的。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit

    很抱歉我迟到了回复,感谢您的帮助。

    我想知道图18和图19。
    关于图18,我认为VCM=0V和VCLAM=1V是100 % 过速,因为VCLAMP =1V的范围介于0.1V (VCM+VCM 0.1)和1.9V (VCM +1.9V)之间。

    可能与图18中讨论过的100超速驱动不同吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    图18和19中的100 % 超速用于主信号路径性能,其中输出信号将100 % 夹紧到其实际输出。 例如,图18中摆动+/-0.5V的中间输出脉冲是100 % ,VCLAMP = 0.5V,其中相同的输出摆动应为+/-1V (2倍+/-0.5V)。 同样,图18中的外输出脉冲(+/-1V)为0 % 夹紧(或卸压),VCLAMP = 1V,因为输出能够在不使用锁模功能的情况下达到完全+/-1V。

    这与锁模回转速率规格中的100 % 超速不同,我相信此规格适用于锁模电路本身。

    另一种查看此情况的方法是计算图18中的中间输出脉冲的转换速率(带100 % 超速),其中输出从+/-0.5V摆幅。 此脉冲的转换率计算(假设10 % 至90 % 步进)= 0.8V/1.6nsec或500V/us。 我认为图18中的转换速率值比100 % 超速的钳位转换速率规范52V/us高一个数量级(x10),对吗?

    另一种情况可能是您对锁模的正确操作100 % 超速参见图18和19。 但是,当时在数据表上工作的工程师忘记在锁模回转速率规格的数字末尾添加0。 无论哪种情况,我都相信数字18和19,如果是这种情况,则钳切换率规格将大大高于52 V/us。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit

    感谢您的解释!

    BestRegards