你(们)好
LMH6553提供锁模带宽和锁模回转率作为锁模性能参数。
我无法理解这些参数的含义。
您是否有任何材料解释这些参数?
请告诉我这些参数和条件是什么?
BestRegards
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
很抱歉回复延迟。
要回答您的问题:
1.锁模回转速率是指锁模阈值引脚(VCLAMP)上步进输入输出的锁模电压变化速率。 如您从数据表中所知,锁模阈值引脚(VCLAMP)应 在VCM < VCLAMP < VCM + 2V范围内。 100 % 超速是指VCLAMP从VCM +0.1V到VCM +1.9V。
例如,在以下示意图中,VCM设置为1.5V。 因此,100 % 锁模过速将指的是锁模阈值引脚(VCLAMP) 的电压范围为1.6V至3.4V。 现在, 输出处的此钳位电压变化速率将确定钳位阈值引脚的转换速率,该变化速率为52 V/us。
2.锁模转换速率独立于实际信号路径转换速率,该速率在2300V/us时指定。 锁模功能应在信号路径转换速率超过52V/us时正常工作。 请注意 ,VCLAMP通常设置为直流电压,而不 是不断更改步进输入, 并且夹钳转换率是从该步进输入导出的。
此致,
Rohit