主题中讨论的其他部件: INA828
您好,
我正在开发恒定电流源。 下图显示了该概念。
电流是通过将DA-转换器电压除以其中一个电阻值(分流)来获得的。 哪个电阻器被激活由微控制器控制。 也是由微控制器控制的DA-电压列表。 电流流经P$。 INA826的电源电压为30 V DC,rg未连接,因此增益为1。 INA826的针脚4一直连接到30V。 引脚1在28和30 V之间变化。这意味着最大输出电压为2 V
现在问题是:INA826总是受到损坏。 我无法解释为什么。 我在同样的条件下尝试了其他公司的其他仪器放大器,它运行良好。 我也试过INA828,它也被损坏了。 一旦接通电源,INA826就会开始工作。 我损坏了最多10个设备。
INA826的接线是否存在问题?