This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:仪表放大器损坏

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652801/ina826-instrumention-amplifier-gets-damaged

部件号:INA826
主题中讨论的其他部件: INA828

您好,

我正在开发恒定电流源。 下图显示了该概念。

电流是通过将DA-转换器电压除以其中一个电阻值(分流)来获得的。 哪个电阻器被激活由微控制器控制。 也是由微控制器控制的DA-电压列表。 电流流经P$。 INA826的电源电压为30 V DC,rg未连接,因此增益为1。 INA826的针脚4一直连接到30V。 引脚1在28和30 V之间变化。这意味着最大输出电压为2 V  

现在问题是:INA826总是受到损坏。 我无法解释为什么。 我在同样的条件下尝试了其他公司的其他仪器放大器,它运行良好。 我也试过INA828,它也被损坏了。 一旦接通电源,INA826就会开始工作。 我损坏了最多10个设备。  

INA826的接线是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    我觉得你的赛道不错。 如果INA826的输入端出现过大电压的问题,您可以添加一个串联电阻(例如1k至10k),这将限制这些针脚的电流。

    此外,虽然与您的问题无关,但最好将U4中的第二个放大器配置为缓冲器(引脚6至引脚7),并将其输入与已知电压(通常为中电)绑定。

    您观察到的故障模式是什么? 这可能有助于缩小原因范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为投入不是问题。 数据表说明它们的保护电压最高可达40 V。我以前曾尝试过将电阻器串联到输入端。   

    有时,INA826的电路工作方式与预期一样。 但这种情况并没有持续多久。 一天后,我打开了电路,再次受损。 我还尝试只使用INA826并对其进行测试。 首先,它工作正常,但过了一段时间,它只是在打击,没有做什么。  

    设备变热并开始冒烟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    这是一个非常灾难性的失败。 虽然PCB可能存在问题,但我认为这不太可能,因为它有时会起作用。 我怀疑更有可能是延迟事件,可能是由电源本身引起的。 如果电源过速超过INA826的最大电源电压,可能会触发ESD结构,然后锁扣,直到放大器被损坏。 为了消除这种可能性,您可以在INA826的电源引脚上添加一个额定值合适的TVS二极管(例如33V左右,具体取决于您的典型电源电压)。 这将作为第一道防线,并在INA826受损之前切断供应。

    再看一下原理图,在低电流水平下,您可能会违反INA826的输入共模范围和输出摆动功能,但如果不知道您的当前范围,我无法确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我稍后将尝试TSV二极管。
    电流范围介于10 µA和100 mA之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我在上一次的答复中有些误会。 在任何给定范围内,您期望提供的最小输出电流是多少? INA826输入端的公共模式为15*(2- Iout * Rsun)。 我们 在此处提供了一个计算器工具 ,可根据共模电压,电源,增益和参考电压计算仪表放大器的可用输出摆幅。 这可能有助于确保INA在您的应用程序中正常工作。