Other Parts Discussed in Thread: TLC2272A, TLC2272
主题中讨论的其他部件: TLC2272
我正在使用TLC2272A运算放大器检测PWM控制LED驱动器中的峰值电流。
典型操作:
在下面的示意图中,PWM控制信号应用于Q1-A的门,LED电流从正极电源流经LED (连接至节点to_LED),通过Q1-A并感应电阻器R2至接地。 电路必须检测低至0.3mA的LED电流,在感应电阻器R2上转换为30mV。 U1-A是一个峰值检测器,可将C1快速充电至感应电阻器R2上最高电平的6倍。
当1KΩ 电流被移除时,R2上的电压下降到0,运算放大器U1的输出下降到0,C1通过R4缓慢放电,ADC输入处的负载(Ω 与20pF采样串联,并保持电容器采样以100KHz速率)。 软件将检测器峰值输出低于50mV解释为LED熄灭状态。 ADC输入中的泄漏为±1nA -因此,ADC输入未向部分充电C1提供少量泄漏电流。
问题:
在室温下,在某些新组装的板(从组装室中拾放/回流)中,某些峰值探测器无法将其输出电压低于50mV以获得预期的“无LED电流”指示。 通常,故障是每块板上有一个或两个(每块板上有8个探测器),通常在一个包内有两个故障(这些是双运算放大器包)。 通常,更换受影响的包装可以解决问题。
当电路在环境室中的高温下工作时,也会出现一些故障。 如上所述,故障可能在同一IC组件内成对发生。
TLC2272A的输入偏移电压为1.5mV
是否有任何建议可能导致所述问题?