This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356-Q1:电缆驱动器

Guru**** 2510695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA354, OPA355, LMH6611, OPA356, THS3120, TINA-TI, BUF602, LMH6722-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651603/opa356-q1-cable-driver

部件号:OPA356-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA354OPA355LMH6611OPA356THS3120TINA-TIBUF602LMH6722-Q1

你(们)好

我们的客户正在考虑此设备可以在以下输入条件下驱动同轴电缆。

- Fin = 125MHz,

- Vin_pp=1Vpp @Vdd=3.3V

- VCM=+1.5V (+/-0.5V=1Vpp)

如果在上述条件下无法将此设备用于电缆驱动器,请提供您推荐的其他设备。

(我们也在考虑OPA355和OPA354。)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    我还会尝试LMH6611以获得更高的带宽。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的及时回复。

    我想要一个汽车设备。 您是否建议使用其他设备来满足此要求?

    - Fin = 125MHz,

    - Vin_pp=1Vpp @Vdd=3.3V

    - VCM=+1.5V (+/-0.5V=1Vpp)

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我还有一个问题。
    我们的客户希望将此设备用于同轴电缆驱动器。 有可能吗?
    因为同轴电缆的输出电流(50欧姆)是一定的电流。

    也是常见模式范围问题。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    不幸的是,我们似乎没有任何汽车级部件能够缓冲125MHz 1Vpp信号。 您找到的部件是我们当前拥有的最近的部件。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的支持。

    对于我们发现的那些设备,您认为转换率在以下条件下是否足够?

     -Fsig = 125MHz (最大):Sin wave

     - Vout _pp = 1.5Vpp (最大值)  

    因为OPA355和OPA356具有转换速率为300V/us的能力。 但是对于上述情况,我认为转换率应大于600V/us。 你怎么看?

    我的理解是否正确? (DT/DV = PI * Fsig * Vp = PI * 125[MHz]* 1.5Vpp = 589V/us)

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    是的,您的理解是正确的。 在这种情况下,OPA355和356将受到转换率限制。 转换率是导致放大器的大信号带宽小于其小信号带宽的原因。 要确定放大器是否能够以所需的信号电压驱动同轴电缆,只需检查它能驱动Rsig+ZCharacteric负载的性能,或者在本例中为50+50=100ohm。 这受放大器线性电流输出额定值和信号电压的限制。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以使用LM 6181

    我已经测试了20米长的同轴电缆,结果非常可靠,准确度很高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hasmukh,

    感谢您的回复。
    LM6181您建议的是EOL。 THS3120是可更换的设备,不是汽车设备。
    是否有您推荐的设备?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的支持。

    我明白了。 我确认了TINA-TI在50+50欧姆电阻下的行为。

    输出看起来比我预期的小一些。 不过,正如你所说,我认为这是由转换率引起的。

    是否有其他推荐的设备?  

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    您可以尝试使用CFA缓冲区,如BUF602。 仿真结果看起来很有希望。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我感谢您提供这些信息。

    但CFA缓冲区只是商业设备...

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    感谢您提供信息。
    我也向客户推荐了该设备。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是LMH6722-Q1。 它应该适用于您的应用程序。

    此致,

    Sean