请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP9.12万 主题中讨论的其他部件: LMP7721
尊敬的各位先生:
以下是我的客户提出的一些问题。 随附的是它们的示意图。
请帮助输入您的意见。
谢谢。
1.虽然pH探头未连接,但读数pH值有时会为0或14。
没有连接pH探头时,Vout / Vocm的电压应该是多少?
原理图中的AVref=5V。
2.测量Vout / Vocm=0V时,在Vat中测量水的pH值为14。 如果客户将相同的水放入较小的容器中,我们得到的pH值是7.2
它是否有任何问题或受到某种影响?
由于有旧/新版本的LMP9.12万。(已去除温度传感器功能的差值),是否由这种变化引起?
3.对于pH探头或LMP9.12万,是否有任何推荐的附加原理图来增强信号或降低噪音?