This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.12万:关于一些设计问题...

Guru**** 2866530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652157/lmp91200-about-some-design-questions

部件号:LMP9.12万
主题中讨论的其他部件: LMP7721

尊敬的各位先生:

以下是我的客户提出的一些问题。 随附的是它们的示意图。

请帮助输入您的意见。

谢谢。

1.虽然pH探头未连接,但读数pH值有时会为0或14。

没有连接pH探头时,Vout / Vocm的电压应该是多少?

原理图中的AVref=5V。

2.测量Vout / Vocm=0V时,在Vat中测量水的pH值为14。 如果客户将相同的水放入较小的容器中,我们得到的pH值是7.2

它是否有任何问题或受到某种影响?  

由于有旧/新版本的LMP9.12万。(已去除温度传感器功能的差值),是否由这种变化引起?  

3.对于pH探头或LMP9.12万,是否有任何推荐的附加原理图来增强信号或降低噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    我们的产品支持团队将于年底休假。 我们将在2018年1月的第一周发送回复。
    对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    面临相同的问题。 期待您的回复。

    我对数据表上的陈述感到非常困惑,  

    电流源(iDAC)
    PGA   
    串行SPI   

    此外,我认为参考电压应该是0.512v,而不是2.048V,内部分压器是否使其达到0.512v?

    尚未决定我应该使用LMP7721还是LMP9.12万 (LMP9.12万的规格有误导性)。

    此致

    尚国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彼得,尚诺,

    我现在正在研究这个问题。 感谢您的耐心等待。

    -Kelvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    1.未连接探头时,INP浮动,因此VOUT将漂移至任一导轨。 这会导致pH测量饱和。 VOCM应为Vref的1/2。
    2."Vout / Vocm=0V,这意味着pH值为14"。 您是如何获得此号码的? 为什么不使用数据表第15页上的方程式1。
    Vout - VCM= 59.16 mV/pH * PH
    我不熟悉旧零件,但根据数据表,Vout-VCM应该是7ph*59.16mV/ph = 414mV。
    3.你真的需要R63吗? 我假设这是匹配阻抗的偏置电阻。 您不需要像7.5k (10k||30k)这样的产品吗? 如果+4增益级的偏置电流较低,避免使用R63应有助于产生4kTR噪声。 您看到的是哪种噪音?

    有关其他参考,请查看EVM设计。

    -Kelvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上海

    您从哪台设备中找到了该规格? 在数据表的哪个页面? 我看不到您所指的2.048V电压。

    -Kelvin